Konfigurationshinweise:
Ab der STEP 7 Version V5.2 haben Sie die Möglichkeit, mehrere Projekte mit Hilfe der Funktion "Multiprojekt" zu einem Projekt zusammen zu fassen. Somit können Sie auch ein großes Projekt in mehrere kleinere Projekte unterteilen und diese zusammen in einem Multiprojekt projektieren.
Beispiel:
Sie haben ein STEP 7 Projekt mit mehreren vernetzten S7-Stationen und einer Größe von über 100 MB. Dieses Projekt möchten Sie in zwei Projekte "Anlage_1" und "Anlage_2" aufteilen. Ohne die Funktion "Multiprojekt" wären jetzt z.B. die Stationen im Projekt "Anlage_1", die im Projekt "Anlage_2" konfiguriert wurden, unbekannt. Projektieren Sie diese beiden aufgeteilten Projekte innerhalb eines Multiprojektes, so müssen z.B. für einen Transfer von AS-OS-Verbindungsdaten nicht alle Objekte in einem Projekt liegen. Mit den projektübergreifenden Funktionen wie "Speichern unter", "Archivieren", "Abgleich der projektübergreifenden Vernetzung" und "Ansicht aktualisieren" können Sie ein Multiprojekt so hantieren, wie ein einziges Projekt.
Weitere Informationen zur Funktion "Multiprojekt" entnehmen Sie bitte der STEP 7 - Onlinehilfe, unter
- "Vernetzen von Stationen aus unterschiedlichen Projekten",
- "Wissenswertes zum Multiprojekt",
- "Multiprojekt - Voraussetzungen und Empfehlungen",
- "Hantieren von Multiprojekten",
- "Projekte im Multiprojekt abgleichen".
Diese Informationen finden Sie auch im Handbuch:
- "Hardware konfigurieren und Verbindungen projektieren mit STEP 7 V5.5" (Kapitel: 15 "Arbeiten mit Projekten im Multiprojekt"),
unter der Beitrags-ID: 45531110.
Wenn Sie mit mehreren Personen an einem STEP 7 Projekt arbeiten, so können Sie mit Hilfe des Multiprojektes, z.B. für die dezentrale Bearbeitung pro Bearbeiter ein Projekt anlegen und die Stationen gemäß Ihrer Bearbeiter auf die Projekte aufteilen. Hierbei beachten Sie bitte;
- die Informationen aus der STEP 7 Onlinehilfe: "Mehrbenutzer-Konfiguration im Windows-Netzwerkverbund",
- das auf allen SIMATIC-Arbeitsplätzen der gleiche Softwarestand (z.B. STEP 7 V5.5) installiert ist.
Einfügen eines Projektes in ein Multiprojekt, wenn beide Objekte nicht auf dem selben Server liegen
Die nachstehende Tabelle beschreibt Ihnen die Vorgehensweise, wie Sie ein Projekt in ein Multiprojekt einfügen können, wenn beide Projekte nicht auf dem selben Server liegen:
Löschen von Multiprojekten und beinhalteten Projekten
Die nachstehende Tabelle beschreibt Ihnen die Möglichkeiten, wie Sie Multiprojekte und Projekte, die in einem Multiprojekt integriert sind, löschen können:
| Nr. |
Löschen von Multiprojekten und beinhalteten Projekten |
| 1 |
Falls weder das Multiprojekt noch das zu löschende Projekt geöffnet ist, können Sie im SIMATIC Manager unter dem Menüpunkt "Datei > Löschen..." im Register "Anwenderprojekte" das Projekt auswählen und löschen. Auch wenn Sie schon das Multiprojekt geöffnet haben, können Sie unter diesem Menüpunkt das integrierte Projekt im Multiprojekt löschen. |
| 2 |
Falls Sie jedoch das Projekt separat geöffnet haben, sollten Sie zuerst das Projekt aus dem Multiprojekt herausnehmen bevor Sie es löschen. Um das Projekt aus dem Multiprojekt herauszunehmen, markieren Sie das zu entfernende Projekt und klicken Sie auf die rechte Maustaste. Wählen Sie dann im anschließenden Kontextmenü den Menüpunkt "Multiprojekt". Hier stehen Ihnen die beiden Menübefehle "Aus Multiprojekt entfernen" und "Zum Bearbeiten entfernen..." zur Verfügung:
  Bild 04
Der Menübefehl "Aus Multiprojekt entfernen" entfernt die im Multiprojekt markierten Objekte. Die markierten Objekte werden nicht gelöscht, sondern nur aus dem Multiprojekt entfernt. Sie können dann anschließend unter dem Menüpunkt "Datei > Löschen..." im Register "Anwenderprojekte" das gewünschte Teilprojekt selektieren und entfernen.
Der Menübefehl "Zum Bearbeiten entfernen..." öffnet einen weiteren Dialog mit dem Sie das Projekt aus dem Multiprojekt auslagern können. Solange ausgelagerte Objekte eines Multiprojektes vorhanden sind, können Sie für das Multiprojekt die Funktionen "Archivieren" und "Speichern unter" nicht durchführen. Das ausgelagerte Projekt wird im Multiprojekt mit dem Hinweis "<Projekt zum Bearbeiten entfernt>" markiert.
  Bild 05
Auch hier haben Sie die Möglichkeit, das ausgelagerte Projekt über den Menübefehl "Datei > Multiprojekt > Aus Multiprojekt entfernen" herauszunehmen und anschließend zu löschen. Mit dem Menübefehl "Datei > Multiprojekt > Nach dem Bearbeiten wieder aufnehmen..." können Sie das ausgelagerte Projekt wieder in das Multiprojekt einfügen, solange das Multiprojekt nicht umbenannt oder verlagert wurde. |
| 3 |
Um ein Multiprojekt zu löschen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
- Um das Multiprojekt ohne die Teilprojekte zu löschen, öffnen Sie im SIMATIC Manager den Dialog "Datei > Löschen..." und das Register "Multiprojekte". Markieren Sie das zu löschende Multiprojekt und bestätigen Sie mit OK.
- Um das Multiprojekt mit allen Teilprojekten zu löschen, gehen Sie bitte so vor, wie unter Punkt 1 beschrieben und löschen Sie zuerst alle Teilprojekte, die in dem Multiprojekt enthalten sind. Anschließend löschen Sie das Multiprojekt.
Tritt beim Löschen eines Multiprojektes oder eines Teilprojektes die Sperrmeldung wie im Bild 06 auf, dann klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Details":
  Bild 06
Falls unter Details vermerkt ist, dass die Datei von einer anderen Anwendung benutzt wird, so stellen Sie sicher, dass Sie die Anwendung nirgendwo geöffnet haben. Falls das Projekt nicht geöffnet war, schließen Sie bitte den SIMATIC Manager (und alle STEP 7 Applikationen) und öffnen Sie den SIMATIC Manager erneut. Anschließend sollte das Projekt zu löschen sein. |
Multiprojekte auf einem Wechselträger (USB-Stick) archivieren: Archivieren Sie Ihr Multiprojekt zuerst auf die Festplatte und kopieren Sie danach die Zippdatei auf das USB-Stick. Anschließend kopieren Sie die Zippdatei vom USB-Stick auf die Festplatte des Zielrechners, sodass Sie das Multiprojekt von der Festplatte dearchivieren können.
Hinweis:
Wird innerhalb eines Multiprojektes ein Projekt mit dem Menübefehl "Datei > Speichern unter..." und den Einstellungen wie im Bild 07 auf einen Bereich des Windows 2000 Servers gespeichert, so kann im Multiprojektes die Anzeige "Projekt nicht verfügbar" erscheinen.
  Bild 07
Wenn anstelle des Projektes bzw. des Projektnamens die oben genannte Anzeige erscheint, so aktualisieren Sie bitte die Bildschirmanzeige im SIMATIC Manager entweder über den Menübefehl "Ansicht > Aktualisieren" oder über die "F5"-Taste. Danach ist das Projekt wieder in dem Multiprojekt verfügbar und kann geöffnet werden.
Suchbegriffe:
Mehrplatzsystem, Mehrbenutzer-Betrieb, Fehlermeldung 258:15
|