Mostrar lista de artículos
STEP 7 -- Trabajar con proyectos -- Crear y elaborar proyectos
¿Cómo se pueden comparar los bloques de un multiproyecto?
¿Qué requisitos han de cumplirse para migrar un proyecto de STEP 7 V5.x a STEP 7 Profesional (TIA Portal)?
¿Cómo se realiza la conexión de una ayuda online creada por el usuario con un bloque programado, utilizando STEP 7 V5.x?
¿Cómo se puede visualizar en un panel SIMATIC el búfer de diagnóstico de una CPU SIMATIC con servidor web integrado?
¿Cómo se puede configurar a partir del STEP 7 V5.5 la protección de módulos mejorada para los FBs y FCs?
¿Por qué no se puede mostrar el diálogo "Buscar / Reemplazar" en el editor KOP/FUP/AWL del STEP 7 V5.x?
¿Cómo se integra un proyecto de WinCC flexible en el STEP 7?
¿Cómo se puede mejorar el rendimiento en el administrador SIMATIC y dentro del proyecto de STEP 7?
¿Porqué no se pueden seleccionar las opciones del menú "Herramientas > Datos de referencia" (Ver, filtros, generar, borrar)?
¿Cómo se puede guardar un proyecto de STEP 7 protegido contra lectura en una MMC insertara en una CPU del S7-300?
¿Cómo se puede activar la protección de acceso para un proyecto de STEP 7 y configurar un usuario como elaborador del proyecto?
¿Cómo se puede actualizar el catálogo hardware a partir del STEP7 V5.2?
¿Cómo se pueden cargar proyectos en una Memory Card y después volverlos a transferir de nuevo a la PG/PC?
Información sobre el tema "Creación y elaboración de proyectos"
¿Cómo se puede integrar un proyecto de WinCC ya existente dentro de un proyecto de STEP7?
¿Qué ventajas ofrece la función "Multiproyecto" en los proyectos que tengan redes muy grandes?
¿Cuál es el significado de los valores actuales y los valores iniciales de un módulo de datos?
¿Por qué los proyectos, los bloques o la configuración HW no se pueden abrir del todo o sólo abrise con mensajes de error o sólo como de "sólo de lectura"?
¿Qué ventajas ofrece la función "Multiproyecto" en los proyectos que tengan redes muy grandes?
Referencia:

Indicaciones de configuración:
A partir del STEP 7 V5.2, se dispone de la posibilidad de agrupar varios proyectos en uno solo con ayuda de la función "Multiproyecto". De esta forma, un proyecto grande se puede dividir en varios proyectos más pequeños y configurarlos de forma conjunta dentro del Multiproyecto.

Ejemplo:
Se tiene un proyecto de STEP 7 con varias estaciones S7 conectadas en red y un tamaño de más de 100 MB. Este proyecto se quiere dividir en 2 proyectos, "Instalación_1" e "Instalación_2". Sin la función "Multiproyecto", en el proyecto "Anexo_1" no se reconocen las estaciones que se han configurado en el proyecto "Instalación_2". Pero si ambos proyectos se configuran dentro de un Multiproyecto, no es necesario que estén en un proyecto todos los objetos que participan en una transferencia de datos de un enlace AS-OS, por ejemplo. Con ayuda de las funciones generales "Guardar como", "Archivar", "Igualar la conexión de red de proyecto" y "Actualizar vista", un Multiproyecto se puede tratar como un proyecto único.

En la ayuda Online del STEP 7 se dispone de información adicional sobre la función "Multiproyecto", bajo los puntos:

  • "Conexión en red de estaciones de diferentes proyectos",
  • "Conocimientos sobre los Multiproyectos",
  • "Requerimientos y recomendaciones sobre los Multiproyectos",
  • "Manejo de los Multiproyectos",
  • "Comparación de proyectos dentro de un Multiproyectos".

Esta información también está disponible en el manual:

  • "Configuración del hardware y los enlaces con el STEP 7 V5.5" (capítulo 15: "Trabajar con proyectos dentro de un Multiproyecto"),
    página del Customer Support con número ID 45531110.

Si varias personas deben trabajar en un proyecto de STEP 7, con ayuda de un Multiproyecto se puede crear un proyecto para que lo elabore cada diseñador de forma descentralizada, y dividir las estaciones en proyectos según cada diseñador. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente;

  • La información dada en la ayuda Online del STEP 7: "Configuración Multiusuario de los enlaces de red de Windows",
  • En todos los puestos de trabajo SIMATIC hay que instalar la misma versión de software (por ejemplo, STEP 7 V5.5).

Inserción de un proyecto dentro de un Multiproyecto, cuando ambos objetos no están dentro del mismo servidor
La siguiente tabla describe el procedimiento de cómo poder insertar un proyecto dentro de un Multiproyecto, cuando ambos proyectos no están dentro del mismo servidor:

 
Procedimiento
1 Abra el Multiproyecto en el administrador SIMATIC con ayuda de la opción del menú "Archivo -> Abrir... -> Registro: Multiproyecto". El Multiproyecto se puede abrir en el PC donde se ha guardado éste o en otro servidor donde se encuentre el proyecto a integrar. Es importante que esté liberada la carpeta con los proyectos a insertar.


Figura 01

2 Para insertar el proyecto de otro servidor en el Multiproyecto, hay que abrir el diálogo "Aceptar en el Multiproyecto",
  • Con ayuda de la opción "Archivo -> Multiproyecto -> Insertar en el Multiproyecto..."
3 Inserte ahora el proyecto de otros servidor en el Multiproyecto. Seleccione el proyecto correspondiente tal como se ve en la figura 02 y confirme todo con OK.


Figura 02

4 No se necesita guardar los objetos en la misma carpeta o en el mismo servidor. Ambos objetos tienen una relación entre sí después de la creación del enlace. El nuevo proyecto insertado se representa en el Multiproyecto. Si el proyecto se abre por separado, el Multiproyecto aparece en el path del proyecto como la entrada más superior (figura 03).


Figura 03

Borrado de Multiproyectos y sus proyectos contenidos
La siguiente tabla describe la posibilidad de cómo poder borrar los Multproyectos y los proyectos que forman parte de él:
 
Borrado de Multiproyectos y sus proyectos contenidos
1 En caso de que no esté abierto ni el Multiproyecto ni los proyectos a borrar, éstos se pueden elegir y borrar en el administrador SIMATIC con ayuda de la opción del menú "Archivo -> Borrar..." y eligiendo el registro "Proyectos de usuario". Incluso si el Multiproyecto ya se ha abierto, un proyecto integrado en el mismo se puede borrar con ayuda de esta opción del menú.
2 Sin embargo, si el proyecto se ha abierto por separado, primero hay que sacar éste del Multiproyecto antes de borrarlo. Para extraer el proyecto del Multiproyecto, selecciónelo y haga clic son el botón derecho del ratón. En el menú contextual que aparece a continuación, elija la opción del menú "Multiproyecto". Aquí se dispone de 2 opciones de menú más, "Eliminar del Multiproyecto..." y  "Eliminar para la elaboración...":


Figura 04

La opción del menú "Eliminar del Multiproyecto", elimina los objetos seleccionados en el Multiproyecto. Estos no se borran, sino que se eliminan del multiproyecto. A continuación, ya se puede seleccionar y eliminar el proyecto parcial deseado, con ayuda de la opción del menú "Archivo -> Borrar..." y eligiendo el registro "Proyectos de usuario".

La opción del menú "Eliminar para la elaboración..." abre un diálogo adicional con ayuda del cual se puede extraer el proyecto del Multiproyecto. Mientras los objetos extraídos de un Multiproyecto estén disponibles, no se pueden ejecutar las funciones  "Archivar" y "Guardar como" para el Multiproyecto. El proyecto extraido se muestra en el Multiproyecto con la advertencia "<Proyecto eliminado para la elaboración>".


Figura 05

También se dispone de la posibilidad de eliminar el proyecto con ayuda de la opción del menú "Archivo -> Multiproyecto -> Eliminar del Multiproyecto" y borrarlo a continuación. Con ayuda de la opción del menú "Archivo -> Multiproyecto -> Aceptar de nuevo después de la elaboración...", se puede volver a insertar en el Multiproyecto el proyecto extraido, siempre y cuando el Multiproyecto no se haya renombrado o se haya desplazado.

3 Para borrar un Multiproyecto, proceda de la siguiente manera:
  • Para borrar el Multiproyecto sin borrar los proyectos  parciales, abra en el administrador SIMATIC el diálogo "Archivo -> Borrar..." y elija el registro "Multiproyectos". Seleccione ahora el Multiproyecto a borrar y confirme todo con OK.
  • Para borrar el Multiproyecto con todos los proyectos  parciales, proceda como se describe en el punto 1 y borre primero todos los proyectos parciales contenidos en el Multiproyecto. A continuación, borre el Multiproyecto.

Si aparece el aviso de bloqueo mostrado en la figura 06, al realizar el borrado de un Multiproyecto o de un proyecto parcial, haga clic en el botón "Details (Detalles)":  


Figura 06

Si en los detalles se indica que el archivo lo está utilizando otra aplicación, asegúrese que la aplicación no la haya abierto en alguna otra parte. En caso de que el proyecto no estuviese abierto, cierre el administrador SIMATIC (y todas las aplicaciones del STEP 7) y ábralo de nuevo. El proyecto se debería poder borrar ahora.

Compresión de multiproyectos en un soporte de datos externo (USB-Stick):
Comprima primero el multiproyecto en el disco duro y copie luego el archivo ZIP en el USB Stick. A continuación, copie este archivo ZIP desde el USB Stick al disco duro del PC destino, de forma que el multiproyecto se pueda descomprimir desde el disco duro.

Advertencia:
Si, dentro de un multiproyecto, se guarda un proyecto con ayuda de la opción del menú "Archivo -> Guardar como..." y se realizan los ajustes en la zona del servidor Windows 2000 tal como se ve en la figura 07, el multiproyecto puede aparecer como "Proyecto no disponible" dentro de la opción "Ver".


Figura 07

Si, en lugar del proyecto o el nombre del proyecto, aparece lo que se muestra arriba, actualice la vista de la pantalla en el administrador SIMATIC con ayuda de la opción del menú  "Ver -> Actualizar" o por medio de la tecla "F5". Después de esto, el proyecto vuelve a estar disponible dentro del multiproyecto y ya se puede abrir.

Conceptos de búsqueda:
Sistema Multipuesto, servicio Multiusuario, aviso de fallo 258:15

 Nr. de identificación (ID):14844050   Fecha:2011-05-10