Instructions La taille et la position du clavier alphanumérique et du clavier numérique peuvent être réglées sur les pupitres tactiles basés sur Windows CE. La taille et la position du clavier alphanumérique peuvent être sauvegardées séparément des réglages définis pour le clavier numérique. La représentation du clavier numérique peut être modifiée via le panneau de configuration du pupitre opérateur.
Le réglage de la taille et de la position du clavier dépend de la version d'image du pupitre opérateur basé sur Windows CE. La manière de procéder à ces réglages sur votre pupitre s'effectue à partir de la fenêtre de dialogue "InputPanel" accessible à partir du panneau de configuration "Control Panel".
Contenu
- Pupitre opérateur disposant d'une version d'image récente
1.1 Pupitre opérateur ne proposant pas le bouton "Show Resize"
1.2 Pupitre opérateur proposant le bouton "Show Resize"
- Pupitre opérateur disposant d'une ancienne version d'image
1. Pupitre opérateur disposant d'une version d'image récente
Il existe deux méthodes différentes pour les pupitres qui disposent d'une version d'image récente. Dans le cadre des afficheurs de petites tailles, le système ne permet pas de modifier la taille du clavier. Cela signifie que le bouton d'option "Show Resize Button" n'existe pas sur cette gamme de pupitre.
1.1 Pupitre opérateur ne proposant pas le bouton "Show Resize" Sur ces pupitres, vous pouvez uniquement modifier et sauvegarder la position mais pas la taille.
- Appelez le panneau de configuration "Control Panel" puis cliquez sur l'icône "InputPanel".
Icône - InputPanel
- Cliquez sur le bouton "Open Input Panel".

Figure 01
- Maintenez la fenêtre (Drag) qui s'affiche à ce moment, en maintenant le bord du bas de la fenêtre par exemple ( bien que cela doive toujours être complètement visible ). Cela vous permettra de voir comment, en mode de mise en service, ce clavier sera affiché après son redimensionnement .
- Le clavier est affiché et peut être modifié uniquement au niveau de sa position (via le symbole clavier en haut à droite ). Vous ne pouvez pas modifier la taille du clavier.
Icône clavier - Modification de la position
- Une fois que vous avez modifié la position, confirmez-la avec le bouton "Save", suivi de "Close Input Panel" pour enregistrer ce réglage réalisé.
- Fermer la boîte de dialogue en cliquant sur "OK".
Remarque
Vous pouvez commuter entre le clavier alphanumérique et le clavier numérique en cliquant sur le bouton "Num" sur le clavier qui s'affiche.
Note Seul l'affichage du clavier alphanumérique peut être sauvegardé lors d'une coupure de la tension secteur. Ceci entraine la sélection de la vue du clavier alphanumérique avant la sauvegarde. A la suite d'une "MISE SOUS TENSION", la taille et la position de l'affichage du numérique sont alors adaptées en ligne avec le clavier alphanumérique .
1.2 Pupitre opérateur proposant le bouton "Show Resize"
- Appelez le panneau de configuration "Control Panel" puis cliquez sur l'icône "InputPanel".
Icône - InputPanel
- Activez la case d'option "Show Resize button".
- Cliquez sur le bouton "Open Input Panel".

Figure 02
- Maintenez la fenêtre (Drag) qui s'affiche à ce moment, en maintenant le bord du bas de la fenêtre par exemple ( bien que cela doive toujours être complètement visible ). Cela vous permettra de voir comment, en mode de mise en service, ce clavier sera affiché après son redimensionnement .
- Le clavier est affiché et peut être modifié au niveau de sa position ( via le symbole clavier en haut à droite ) et de sa taille ( via le bouton qui représente une double flèche en haut à droite ).
Icône clavier - Modification de la position
Doubles flèches - Modification de la taille
- Une fois que vous avez modifié la taille et la position, confirmez-les avec le bouton "Save" suivi de "Close Input Panel" pour mémoriser les réglages.
- Fermer la boîte de dialogue en cliquant sur "OK".
Remarque
Vous pouvez commuter entre le clavier alphanumérique et le clavier numérique en cliquant sur le bouton "Num" sur le clavier qui s'affiche.
Note Vous pouvez enregistrer l'affichage du clavier alphanumérique et du clavier numérique lors d'une coupure de la tension secteur. Cliquez sur le bouton "Save" pour enregistrer le type de d'affichage choisi au retour de la tension.
2. Pupitre opérateur disposant d'une ancienne version d'image Il existe deux différentes méthodes pour les pupitres qui disposent d'une ancienne version d'image. Dans le cadre des afficheurs de petites tailles, le système ne permet pas de modifier la taille du clavier. La fonction ainsi que le bouton avec les doubles-flèches ( voir ci-dessous ) ne sont pas disponibles sur ces pupitres.
- Appelez le panneau de configuration "Control Panel" puis cliquez sur l'icône "InputPanel".
Icône - InputPanel
- Cliquez sur le bouton "Start Resize".

Figure 03
- Maintenez la fenêtre (Drag) qui s'affiche à ce moment, en maintenant le bord du bas de la fenêtre par exemple ( bien que cela doive toujours être complètement visible ). Cela vous permettra de voir comment, en mode de mise en service, ce clavier sera affiché après son redimensionnement .
- Le clavier est affiché et peut être modifié au niveau de sa position ( via le symbole clavier en haut à droite ) et de sa taille ( via le bouton qui représente une double flèche en haut à droite ).
Icône clavier - Modification de la position
Doubles flèches - Modification de la taille
- Une fois que vous avez modifié la taille et la position, confirmez-les avec le bouton "Save" suivi de "Close Input Panel" pour mémoriser les réglages.
- Fermer la boîte de dialogue en cliquant sur "OK".
Remarque
Vous pouvez commuter entre le clavier alphanumérique et le clavier numérique en cliquant sur le bouton "Num" sur le clavier qui s'affiche.
Note Seul l'affichage du clavier alphanumérique peut être sauvegardé lors d'une coupure de la tension secteur. Ceci entraine la sélection de la vue du clavier alphanumérique avant la sauvegarde. A la suite d'une "MISE SOUS TENSION", la taille et la position de l'affichage du numérique sont alors adaptées en ligne avec le clavier alphanumérique .
Mots clefs Windows CE 3.0, Windows CE 5.0, Windows CE 6.0
|