Mostrar lista de artículos
Multi Panel -- Montaje y parametrización del hardware -- Crear enlaces
¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC (TIA Portal) a un panel de operador a través de Ethernet?
¿Por qué no se puede acceder con un panel a una carpeta compartida (liberada) en Windows XP + SP3?
¿Qué ajustes hay que tener en cuenta al conectar un equipo SIMATIC HMI, configurado con el WinCC flexible ES, a una CPU SIMATIC ET 200?
¿Cómo se puede integrar un equipo HMI en una red local?
¿Por qué no se ven todos los registros en los "Ajustes de Internet" de los equipos de servicio SIMATIC (sólo con los equipos Windows CE)?
¿Cómo se puede visualizar en un equipo de servicio WinCC flexible el estado actual de una CPU?
Enlace Microsoft ActiveSync para MP270 y MP370
¿Qué hardware se puede conectar a la interfase USB de los paneles basados en Windows?
¿Cómo se pueden transferir datos desde un servidor a un panel con Windows CE, utilizando el protocolo FTP?
Actualización de las variables al fallar un PLC
¿Cómo se puede acceder a múltiples sistemas de automatización consecutivamente, desde el WinCC flexible PC-Runtime o desde un panel, utilizando la función del sistema "Enlace conmutable"?
¿Cómo se puede transferir un proyecto a un panel de operador a través de S7-Routing y el WinCC flexible?
¿Qué cables de conexión existen para conectar los equipos de servicio con los diferentes controles?
¿Cómo se puede conectar un panel a una estación SIMATIC H?
¿Qué archivos GSDML existen para los equipos de servicio en Profinet IO?
¿Qué archivos GSD existen para los equipos de servicio en PROFIBUS DP?
¿Cómo se puede acceder desde un Panel / PC a un Microsoft Windows 2003 Server?
¿Cómo se crea la conexión entre un equipo basado en Windows y un SIMATIC S5?
¿Por qué no se puede crear ningún enlace con el control, desde la interfase IF1 A (IF1 B) (IF2) del equipo de servicio?
¿Cómo se puede modificar y guardar la posición y tamaño del teclado en los equipos de servicio basados en Windows?
¿Cómo se puede leer la dirección MPI / PROFIBUS actual de un panel con Windows CE?
Paneles móviles -- Servicio y mantenimiento -- Ajustar y manejar panel
¿Cómo se puede modificar y guardar la posición y tamaño del teclado en los equipos de servicio basados en Windows?
Arranque del ProTool Runtime inmediatamente después del arranque del panel basado en Windows CE
¿Cómo se puede garantizar un apagado seguro del Panel Runtime en un panel basado en Windows, en caso de que falle la tensión de alimentación?
¿Cómo se puede conmutar al modo de transferencia un equipo de servicio, cuando el Timeout del autoarranque se ha ajustado a 0 segundos?
¿Cómo se puede garantizar, después de un largo tiempo, la completa capacidad del acumulador de servicio en un Mobile Panel 277 (F) IWLAN?
Panel táctil / Panel de operador -- Servicio y mantenimiento -- Ajustar y manejar panel
¿Cómo se puede modificar y guardar la posición y tamaño del teclado en los equipos de servicio basados en Windows?
Arranque del ProTool Runtime inmediatamente después del arranque del panel basado en Windows CE
¿Cómo se puede garantizar un apagado seguro del Panel Runtime en un panel basado en Windows, en caso de que falle la tensión de alimentación?
¿Cómo se puede conmutar al modo de transferencia un equipo de servicio, cuando el Timeout del autoarranque se ha ajustado a 0 segundos?
Parpadeo lento de los LED en el OP37/Pro
¿Por qué no se puede realizar ningún ajuste de contraste en el panel de operador OP3?
Influenciar la claridad posterior o el contraste de fondo del OP7
¿Cómo se puede modificar y guardar la posición y tamaño del teclado en los equipos de servicio basados en Windows?
Referencia:

Instrucciones
El tamaño y la posición del teclado numérico y alfanumérico se puede configurar en todos los equipos de servicio basados en Windows. Es posible guardar el tamaño y la posición del teclado alfanumérico y del numérico, pero por separado. La disposición del teclado se puede cambiar desde el panel de control del equipo de servicio.

El ajuste del tamaño y la posición depende de la versión de imagen del equipo de servicio. El procedimiento relevante para su equipo de servicio lo puede ver en la ejecución del diálogo "InputPanel - Panel rn  el  "panel de control" de su equipo.

Contenido

  1. Equipos de servicio con versión de imagen nueva
    1.1 Equipos de servicio sin botón "Show Resize - Mostrar cambio de tamaño"
    1.2 Equipos de servicio con botón "Show Resize - Mostrar cambio de tamaño"
  2. Equipos de servicio con versión de imagen antigua

1. Equipos de servicio con versión de imagen nueva
En los equipos de servicio con versión de imagen nueva, existen 2 opciones diferentes. En los Displays pequeños no se puede cambiar el tamaño del teclado en pantalla por motivos del sistema. En estos equipos no se dispone de la opción "Mostrar botón de cambio de tamaño".

1.1 Equipos de servicio sin botón "Show Resize - Mostrar cambio de tamaño"
En estos equipos de servicio sólo se puede cambiar y guardar la posición pero no el tamaño.

  • Abra el "Panel de control" y haga clic en el icono "Panel de entrada".

Icono - InputPanel (Panel de entrada) 

  • Haga clic sobre "Open Input Panel (Abrir panel de entrada)".


    Figura 01
     
  • Desplace la ventana que se abre ahora, por ejemplo, a la esquina inferior de la pantalla (pero que aún se vea completa). Esto sirve para que, después de la modificación del tamaño del teclado, se pueda seguir viendo y manejando este diálogo
  • Se muestra ahora el teclado y solo se puede cambiar la posición (a través del símbolo de teclas en la parte superior derecha). El tamaño del teclado no se puede cambiar

    Símbolo del teclado - Modificación de la posición
     
  • Después de haber cambiado la posición, confirme todo con "Save - Guardar", siguiendo de un "Close Input Panel - Cerrar panel de entrada" para guardar los ajustes.
  • Cierre el diálogo haciendo clic sobre "OK".

Indicación
La conmutación entre el teclado alfanumérico y el teclado numérico se realiza con el botón "NUM" del propio teclado. 

Advertencia
Solo se puede salvaguardar la representación alfanumérica del teclado ante un fallo de alimentación. Para ello hay que seleccionar la representación alfanumérica antes de archivar. La representación numérica no se puede guardar ante fallo de alimentación. Después de que "vuelva la alimentación", se adapta el tamaño y la posición de la representación numérica a la representación alfanumérica.

1.2 Equipos de servicio con botón "Show Resize - Mostrar cambio de tamaño"

  • Abra el "Panel de control" y haga clic en el icono "Panel de entrada".
    Icono - InputPanel (Panel de entrada) 
     
  • Active la casilla de opción "Show Resize button - Mostrar cambio de tamaño".
  • Haga clic sobre "Open Input Panel (Abrir panel de entrada)".


    Figura 02
     
  • Desplace la ventana que se abre ahora, por ejemplo, a la esquina inferior de la pantalla (pero que aún se vea completa). Esto sirve para que, después de la modificación del tamaño del teclado, se pueda seguir viendo y manejando este diálogo
  • Se muestra ahora el teclado y se puede cambiar la posición (a través del símbolo de teclas en la parte superior derecha) y el tamaño (a través de los botones con ambas flechas en la parte superior derecha).

    Símbolo del teclado - Modificación de la posición
    Flechas - Modificación del tamaño
     
  • Después de haber cambiado la posición y el tamaño, confirme todo con "Save - Guardar", siguiendo con "Close Input Panel - Cerrar panel de entrada" para guardar los ajustes.
  • Cierre el diálogo haciendo clic sobre "OK".

Indicación
La conmutación entre el teclado alfanumérico y el teclado numérico se realiza con el botón "NUM" del propio teclado. 

Advertencia
La representación alfanumérica y numérica del teclado se puede guardar ante un fallo de alimentación, de forma independiente entre ellas. Con ayuda del botón "Save - Guardar", la representación elegida correspondiente se guarda antes fallos de alimentación.

2. Equipos de servicio con versión de imagen antigua
En los equipos de servicio con versión de imagen antigua, existen 2 opciones diferentes. En los Displays pequeños no se puede cambiar el tamaño del teclado en pantalla por motivo del sistema. En estos equipos no se dispone de la función o de los botones con las 2 flechas (ver abajo).

  • Abra el "Panel de control" y haga clic en el icono "Panel de entrada".
    Icono - InputPanel (Panel de entrada) 
     
  • Haga clic sobre la opción "Start Resize - Iniciar cambio de tamaño".


    Figura 03
     
  • Desplace la ventana que se abre ahora, por ejemplo, a la esquina inferior de la pantalla (pero que aún se vea completa). Esto sirve para que, después de la modificación del tamaño del teclado, se pueda seguir viendo y manejando este diálogo
  • Se muestra ahora el teclado y se puede cambiar la posición (a través del símbolo de teclas en la parte superior derecha) y el tamaño (a través de los botones con ambas flechas en la parte superior derecha).
    Símbolo del teclado - Modificación de la posición
    Flechas - Modificación del tamaño
     
  • Después de haber cambiado la posición y el tamaño, confirme todo con "Stop Resize - Parar cambio de tamaño", siguiendo con un "Save - Guardar" para guardar los ajustes.
  • Cierre el diálogo haciendo clic sobre "OK".

Indicación
La conmutación entre el teclado alfanumérico y el teclado numérico se realiza con el botón "NUM" del propio teclado. 

Advertencia
Solo se puede salvaguardar la representación alfanumérica del teclado ante un fallo de alimentación. Para ello hay que seleccionar la representación alfanumérica antes de archivar. La representación numérica no se puede guardar ante fallo de alimentación. Después de que "vuelva la alimentación", se adapta el tamaño y la posición de la representación numérica a la representación alfanumérica.

Conceptos de búsqueda
Windows CE 3.0, Windows CE 5.0, Windows CE 6.0

 Nr. de identificación (ID):14787643   Fecha:2013-05-02