Instrucciones:
Para la sincronización de fecha/hora entre un S7-200 y un OP3 se dispone de 2 posibilidades:
La comunicación entre el S7-200 y el OP3 se implementa con ayuda de la zona de interfase, la cual debe ser insertada en el puntero del área del proyecto del ProTool.
  Figura 1: Zona de interfase
En la sincronización de fecha/hora, son importantes las zonas de fecha/hora y los bits de control y de retorno.
Transferencia de la fecha/hora del S7-200 al OP3
En la zona de los bits de control y de avisos de retorno, el bit 2 señaliza la fecha/hora del OP.
  Figura 2: Bits de contro, / aviso de retorno
La sincronización entre el OP 3 y el SIMATIC S7 se realiza en 4 pasos. :
- El OP 3 pone cada 15 minutos a “1” el bit 2 del byte de datos n+0.
- Cuando el bit 2 está a “1”, en S7-200 hay que leer la fecha/hora de la CPU con ayuda de la función "READ_RTC" y copiarla en el buzón de fecha y hora de la zona de interfase.
- En cuanto el programa de S7 resetea el bit 2, el OP3 reconoce que el programa de S7 ya ha depositado los valores actuales de fecha y hora en la zona de interfase.
- Ahora, el OP 3 lee los datos actuales en los bytes de datos n+15 a n+17 y n+21 a n+24 de la zona de interfase
  Figura 3: Buzón de hora, buzón de fecha
Transferencia de la fecha/hora del OP3 al S7-200 Si el bit 6 del byte n+0 de los bits de control y de avisos de retorno está a “1”, ha sido ajustada una nueva hora en el OP. Si el bit 5 del byte n+0 de los bits de control y de avisos de retorno está a “1”, ha sido cambiada la fecha en el OP. Los nuevos valores de fecha y hora se guardan en los buzones de fecha y hora de la zona de interfase. Ahora se copian estos valores en la zona de variables correspondiente del S7-200 y se ajuste la hora de la CPU con ayuda de la función "SET_RTC". Después de ajustar la fecha y hora en la CPU, los bits 5 y 6 se deben resetear.
Advertencia:
- En el manual de usuario del OP3, página del Customer Support con número ID 1142799, se dispone de información adicional sobre este tema.
La librería del STEP 7 Micro/WIN como archivo Copie el archivo "Time_OP3.zip" en un directorio aparte y arránquelo haciendo doble clic sobre él. A continuación ya se puede integrar dicha biblioteca en el proyecto del S7-200, la cual se puede utilizar a partir de la versión V3.2.2.11 del STEP 7 Micro/WIN.
Time_OP3.zip ( 2 KB )
Advertencia:
En la página del Customer Support con número ID 16689345 se dispone de información de cómo poder insertar librerías en el STEP 7 Micro/WIN.
|