Mostrar lista de artículos
S7-400 CPU 41x -- Informaciones de producto -- Datos técnicos
¿Qué limitaciones funcionales existen en las versiones de Firmware y liberación (HW) antiguas de las CPUs del S7-400, cuando se utilizan junto con la CP443-5 Extended V6.1?
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Qué módulos de organización se tienen que cargar en la CPU para que no se pase al estado STOP cuando haya un fallo en la periferia descentralizada?
¿Cómo se encuentra información adicional sobre sus módulos?
¿Qué servicios de comunicación soportan las CPUs con interfase PROFINET integrada y en WinAC RTX a través de Industrial Ethernet?
Utilización de los módulos SIMATIC de las familias S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S y ET 200iSP y TDC en entornos con concentraciones grandes de gases perjudiciales
¿Dónde se pueden encontrar imágenes, gráficos, símbolos y pantallazos de los sistemas de automatización industrial SIMATIC?
¿Dónde están en Internet los certificados y aprobaciones para SIMATIC S7?
¿Qué componentes SIMATIC y qué accionamientos soportan la funcionalidad " Modo isócrono "?
Comportamiento de remanencia en las CPUs del S7-400 y la CPU 318-2
S7-400: Interruptor de servicio en las nuevas CPUs 41x (a partir de la versión de FW V4.0)
S7-300 CPU 31x -- Informaciones de producto -- Datos técnicos
¿Cómo se puede controlar el ALM (Active Line Module) de una unidad CU320 (con DriveCLIQ) a través del programa SIMATIC?
¿Dónde se dispone de una actualización para los accionamientos SINAMICS con versión de Firmware V2.6.2 para el software S7-Technologie V4.1?
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Qué módulos de organización se tienen que cargar en la CPU para que no se pase al estado STOP cuando haya un fallo en la periferia descentralizada?
¿Cómo se encuentra información adicional sobre sus módulos?
¿Por qué no se ven los valores transferidos con el SFC84 a un DB destino "unlinked", a pesar de que el SFC84 no muestra ningún fallo (RET_VAL = W
¿Cómo reaccionan las CPUs 31x/31xC/C7 cuando durante el archivo aparece un defecto en la MMC?
¿Porqué no funciona el SFC 54 "RD_DPARM" en las nuevas CPUs del S7-300 con MMC?
¿Cómo se realiza la copia del programa de usuario desde la memoria de carga a la memoria de trabajo, sin utilizar la PG, en una CPU del S7-300 con slot MC?
¿Cómo se puede asegurar un programa de la memoria de carga?
¿Qué servicios de comunicación soportan las CPUs con interfase PROFINET integrada y en WinAC RTX a través de Industrial Ethernet?
Utilización de los módulos SIMATIC de las familias S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S y ET 200iSP y TDC en entornos con concentraciones grandes de gases perjudiciales
¿Con qué condiciones de temperatura ambiente y presión atmosférica puede funcionar un SIMATIC S7-300?
¿Dónde están en Internet los certificados y aprobaciones para SIMATIC S7?
¿Dónde se pueden encontrar imágenes, gráficos, símbolos y pantallazos de los sistemas de automatización industrial SIMATIC?
¿Qué componentes SIMATIC y qué accionamientos soportan la funcionalidad " Modo isócrono "?
ET 200S (módulos estándar) -- Informaciones de producto -- Datos técnicos
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Qué servicios de comunicación soportan las CPUs con interfase PROFINET integrada y en WinAC RTX a través de Industrial Ethernet?
¿Qué conector de PROFIBUS se puede utilizar en las zonas 1 ó 2?
¿Cuáles son los límites de sistema en una CPU F para la comunicación de datos bidireccional segura a través de comunicación S7?
¿Qué componentes SIMATIC y qué accionamientos soportan la funcionalidad " Modo isócrono "?
Cálculo del fallo máximo absoluto del módulo contador  1COUNT 24V/100kHz (6ES7 138-4DA02-0AB0) para las revoluciones por minuto
Utilización de los módulos SIMATIC de las familias S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S y ET 200iSP y TDC en entornos con concentraciones grandes de gases perjudiciales
Velocidades de transferencia válidas para la ET200S FO
Máxima carga de intensidad en los módulos de salida digital
Distancia mínima al frontal de la ET 200S
¿Cómo se realiza la asignación e identificación de termoelementos (termopares)?
¿Cuánto tiempo tiene que estar activada la señal de entrada hasta que se reconozca en una tarjeta de entradas analógicas esta señal como alarma de proceso?
ET 200M (módulos estándar) -- Informaciones de producto -- Datos técnicos
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Qué componentes SIMATIC y qué accionamientos soportan la funcionalidad " Modo isócrono "?
¿Cuántos módulos se pueden utilizar con un módulo interfaz de la ET 200M?
Utilización de los módulos SIMATIC de las familias S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S y ET 200iSP y TDC en entornos con concentraciones grandes de gases perjudiciales
¿Cómo se realiza la asignación e identificación de termoelementos (termopares)?
¿Cuánto tiempo tiene que estar activada la señal de entrada hasta que se reconozca en una tarjeta de entradas analógicas esta señal como alarma de proceso?
¿Qué componentes SIMATIC y qué accionamientos soportan la funcionalidad " Modo isócrono "?
Referencia:

Indicaciones de configuración:
Con el modo isócrono, se crea un acoplamiento directo entre el ciclo DP equidistante, las tarjetas de periferia y el programa de usuario.

Los siguientes componentes SIMATIC soportan el servicio isócrono:

  • CPUs del S7-300
    • CPU 315 y CPU317 como maestro DP, a partir del FW 2.5
    • CPU 319 como maestro DP, a partir del FW2.4
  • CPUs del S7-400 estándar y CPUs del S7-400F como maestro DP, a partir del FW 3.1
  • ET 200M con módulos seleccionados
  • ET 200S con módulos seleccionados
  • Repetidor y repetidor de diagnóstico

Hay que tener en cuenta que sólo se pueden utilizar las interfases DP de las CPUs para realizar la comunicación isócrona.
Para la configuración, se necesita el STEP 7 V5.2.

De todos los accionamientos, la funcionalidad isócrona la soportan los productos "SIMODRIVE 611U", "SINAMICS" y "MASTERDRIVE MC".

El requerimiento necesario para la configuración de los accionamientos es disponer del Drive ES Basic (a partir de la versión V5.2), el STEP 7 (a partir de la V5.2), así como una de las CPUs arriba mencionadas.

Advertencia:
En la página del Customer Support con número ID
15218045, se dispone del manual "SIMATIC - Modo isócrono" con una lista que contiene las referencias exactas de todos los módulos SIMATIC S7 que soporta el modo isócrono

Conceptos de búsqueda:
Equidistancia, lista de compatibilidad

 Nr. de identificación (ID):14747677   Fecha:2009-01-20