Note de configuration: Avec le mode isochrone, un lien direct est créé entre le cycle DP équidistant, les modules de périphérie et le programme utilisateur.
Les composants SIMATIC suivants prennent en charge le mode isochrone :
- CPU S7-300
- CPU 315 et CPU317 en tant que maître DP à partir du firmware 2.5
- CPU 319 en tant que maître DP à partir du firmware 2.4
- S7-400 standard et CPU S7-400F en tant que maître DP à partir du firmware 3.1
- ET 200M avec certains modules
- ET 200S avec certains modules
- Répéteur et répéteur de diagnostic
Veuillez noter que seules les interfaces DP internes des CPU peuvent être utilisées pour la communication en mode isochrone.
STEP 7 V5.2 minimum est nécessaire pour la configuration.
Du côté des entraînements, l'ensemble des groupes de produits "SIMODRIVE 611U", "SINAMICS" ainsi que "MASTERDRIVE MC" prennent en charge le mode isochrone.
Les conditions requises pour la configuration des entraînements sont Drive ES Basic à partir de V5.2, STEP 7 à partir de V5.2 ainsi que les CPU citées ci-dessus.
Vous trouverez une liste avec la désignation précise des modules SIMATIC qui prennent en charge le mode isochrone dans le manuel SIMATIC Isochrone Mode au chapitre 2.2.1 à l'article ID : 15218045
Mots-clefs: Equidistance, liste de compatibilité
|