|
PREGUNTA:
¿Cómo se configuran el volante, el interruptor de conexión y el
pulsador luminoso de un Mobile Panel 170?
RESPUESTA:
El volante, el interruptor de conexión y el pulsador luminoso de
un Mobile Panel 170 solo se pueden configurar como teclas directas
DP. Para poder utilizar las teclas directas DP, el Mobile Panel 170
se debe conectar al PLC a través de PROFIBUS-DP. Además de
configurar los parámetros del PLC con el ProTool, hay que
configurar las teclas directas DP del Mobile Panel 170 como
esclavos DP dentro de la configuración HW de S7.
- La configuración de las
teclas directas del Mobile Panel como esclavo DP se puede consultar
en el manual de usuario "Comunicación para sistemas basados en
Windows, parte 1", el cual está disponible en le FAQ con número ID
1405528.
- En el FAQ con número ID
13506223, manual de equipo del Mobile Panel 170, se dispone de
información adicional sobre las teclas directas.
· En el FAQ con número ID 14612292, "Evaluación de la posición
del volante en el Mobile Panel 170", se dispone de información
adicional sobre el volante, así como un ejemplo de
configuración.
|