Mostrar lista de artículos
Paneles móviles -- Montaje y parametrización del hardware -- Crear enlaces
¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC (TIA Portal) a un panel de operador a través de Ethernet?
¿Por qué no se puede acceder con un panel a una carpeta compartida (liberada) en Windows XP + SP3?
¿Qué ajustes hay que tener en cuenta al conectar un equipo SIMATIC HMI, configurado con el WinCC flexible ES, a una CPU SIMATIC ET 200?
¿Cómo se puede integrar un equipo HMI en una red local?
¿Por qué no se ven todos los registros en los "Ajustes de Internet" de los equipos de servicio SIMATIC (sólo con los equipos Windows CE)?
¿Cómo se puede conectar un panel a una estación SIMATIC H?
¿Cómo se puede visualizar en un equipo de servicio WinCC flexible el estado actual de una CPU?
Elementos de servicio en un Mobile Panel 170 como teclas directas DP
Desactivación y activación de las funciones de esclavo DP en el MOBILE PANEL 170
¿Cómo se pueden transferir datos desde un servidor a un panel con Windows CE, utilizando el protocolo FTP?
Actualización de las variables al fallar un PLC
¿Cómo se puede acceder a múltiples sistemas de automatización consecutivamente, desde el WinCC flexible PC-Runtime o desde un panel, utilizando la función del sistema "Enlace conmutable"?
¿Cómo se puede transferir un proyecto a un panel de operador a través de S7-Routing y el WinCC flexible?
¿Qué cables de conexión existen para conectar los equipos de servicio con los diferentes controles?
¿Cómo se puede leer la dirección MPI / PROFIBUS actual de un panel con Windows CE?
¿Qué archivos GSDML existen para los equipos de servicio en Profinet IO?
¿Qué archivos GSD existen para los equipos de servicio en PROFIBUS DP?
¿Cómo se puede acceder desde un Panel / PC a un Microsoft Windows 2003 Server?
¿Por qué no se puede crear ningún enlace con el control, desde la interfase IF1 A (IF1 B) (IF2) del equipo de servicio?
Elementos de servicio en un Mobile Panel 170 como teclas directas DP
Referencia:

PREGUNTA:
¿Cómo se configuran el volante, el interruptor de conexión y el pulsador luminoso de un Mobile Panel 170?

RESPUESTA:  
El volante, el interruptor de conexión y el pulsador luminoso de un Mobile Panel 170 solo se pueden configurar como teclas directas DP. Para poder utilizar las teclas directas DP, el Mobile Panel 170 se debe conectar al PLC a través de PROFIBUS-DP. Además de configurar los parámetros del PLC con el ProTool, hay que configurar las teclas directas DP del Mobile Panel 170 como esclavos DP dentro de la configuración HW de S7. 

  • La configuración de las teclas directas del Mobile Panel como esclavo DP se puede consultar en el manual de usuario "Comunicación para sistemas basados en Windows, parte 1", el cual está disponible en le FAQ con número ID 1405528.
  • En el FAQ con número ID 13506223, manual de equipo del Mobile Panel 170, se dispone de información adicional sobre las teclas directas.

·         En el FAQ con número ID 14612292, "Evaluación de la posición del volante en el Mobile Panel 170", se dispone de información adicional sobre el volante, así como un ejemplo de configuración.

 Nr. de identificación (ID):14668970   Fecha:2003-03-10