Mostrar lista de artículos
Multi Panel -- Montaje y parametrización del hardware -- Utilizar componentes adicionales
¿Qué posibilidades existen para el intercambio directo de datos entre un FM 357-2 y un panel o un sistema Runtime (ProTool, WinCC flexible)?
¿Qué equipos se pueden conectar directamente con un panel?
¿Qué ajustes han de tenerse en cuenta al conectar una impresora a un panel basado en Windows?
¿Cómo se transfieren los datos a través de USB desde un PC de configuración con el WinCC flexible a un equipo de servicio basado en Windows y qué cable USB se necesita para ello?
¿Cómo se puede desactivar la función "Sleep" en las impresoras del fabricante "Brother"?
¿Qué ajustes hay que realizar para que se pueda imprimir con una impresora de red con un panel basado en Windows (excepto los de la familia 170)?
Conexión de 2 impresoras a un panel a través de las interfaces serie
¿Qué medios de almacenamiento externos se pueden usar con los paneles SIMATIC y qué interfases de tarjeta de memoria tienen?
Paneles móviles -- Montaje y parametrización del hardware -- Utilizar componentes adicionales
¿Qué posibilidades existen para el intercambio directo de datos entre un FM 357-2 y un panel o un sistema Runtime (ProTool, WinCC flexible)?
¿Qué ajustes han de tenerse en cuenta al conectar una impresora a un panel basado en Windows?
¿Qué ajustes hay que realizar para que se pueda imprimir con una impresora de red con un panel basado en Windows (excepto los de la familia 170)?
¿Qué equipos se pueden conectar directamente con un panel?
¿Cómo se transfieren los datos a través de USB desde un PC de configuración con el WinCC flexible a un equipo de servicio basado en Windows y qué cable USB se necesita para ello?
¿Qué hardware se puede conectar a la interfase USB de los paneles basados en Windows?
¿Qué medios de almacenamiento externos se pueden usar con los paneles SIMATIC y qué interfases de tarjeta de memoria tienen?
Panel táctil / Panel de operador -- Montaje y parametrización del hardware -- Utilizar componentes adicionales
¿Qué posibilidades existen para el intercambio directo de datos entre un FM 357-2 y un panel o un sistema Runtime (ProTool, WinCC flexible)?
¿Qué ajustes han de tenerse en cuenta al conectar una impresora a un panel basado en Windows?
¿Qué equipos se pueden conectar directamente con un panel?
Página de impresión desplazada en la impresión de avisos con equipos gráficos e impresoras EPSON LQ300 
¿Cómo se transfieren los datos a través de USB desde un PC de configuración con el WinCC flexible a un equipo de servicio basado en Windows y qué cable USB se necesita para ello?
¿Cómo se puede desactivar la función "Sleep" en las impresoras del fabricante "Brother"?
¿Qué ajustes hay que realizar para que se pueda imprimir con una impresora de red con un panel basado en Windows (excepto los de la familia 170)?
Conexión de 2 impresoras a un panel a través de las interfaces serie
¿Qué medios de almacenamiento externos se pueden usar con los paneles SIMATIC y qué interfases de tarjeta de memoria tienen?
¿Qué ajustes han de tenerse en cuenta al conectar una impresora a un panel basado en Windows?
Referencia:

Configuración:
Toda la configuración de la impresora se realiza en el panel de control del equipo de servicio SIMATIC HMI - excepto en el caso de una conexión Ethernet. 

  • Después de hacer doble clic sobre el icono "Impresora", se abre el cuadro de diálogo de configuración de la misma.


Figura 01

    
Print Language Selección de la impresora
Port Interfase
Network Dirección de red de la impresora
Paper Size Formato del papel
Orientation Dirección de impresión
Draft Mode / Color / CMY Calidad de impresión
Tabla 01: Explicación

Interfase serie RS232  

  • Hay que ajustar el idioma de impresión, la interfase de la impresora, el tamaño del papel, formato vertical o apaisado, impresión en blanco y negro o en color, y la calidad de impresión.
  • Utilice la interfase IF1A o IF2 para conectar la impresora a través de una interfase serie. La asignación de pines también la puede encontrar en la Lista de impresoras.


Figura 02

Advertencias:
Para que la interfase serie en el equipo de servicio (IF 2) se pueda utilizar para la comunicación con la impresora, elimine la casilla de la opción "Control remoto" en la transferencia "Serie".

Los ajustes d impresión ha realizar en las impresoras liberadas, se pueden ver en las Lista de impresoras al final de este artículo.

Interfase USB

  • Hay que ajustar el idioma de impresión, la interfase de la impresora, el tamaño del papel, formato vertical o apaisado, impresión en blanco y negro o en color, y la calidad de impresión.
  • Utilice la interfase USB1 para conectar la impresora a través de USB


Figura 03

Advertencia:
Los ajustes de impresión ha realizar en las impresoras liberadas, se pueden ver en las Lista de impresoras al final de este artículo.

Interfase Ethernet - Impresora de red

  • Los ajustes necesarios para que un equipo de servicio SIMATIC HMI pueda imprimir en una impresora de red están disponibles en la página del Customer Support con número ID 18720136.

 
Figura 04

Interfase Ethernet - Servidor de impresión (a partir del WinCC Flexible 2008 + SP1)

  • Hay que ajustar el idioma de impresión, la interfase de la impresora, el tamaño del papel, formato vertical o apaisado, impresión en blanco y negro o en color, y la calidad de impresión.
  • Para imprimir en un servidor de impresión a través de Ethernet, se ha de seleccionar el puerto "PrintServer".
  • En el campo de entrada "IP:Port:", indique la dirección IP y el puerto para la comunicación con el servidor de impresión.
    Utilice el carácter ":" como carácter de separación entre la dirección IP y el puerto, por ejemplo: "192.168.56.23:9100"
  • El servidor de impresión utiliza el modo "RAW".


Figura 05

Advertencia:
Los ajustes de impresión ha realizar en las impresoras liberadas se pueden ver en las Lista de impresoras al final de este artículo..

  • En éste caso, el equipo de servicio tiene que estar configurado para el servicio de red. Para los pasos necesarios consulte el manual correspondiente del equipo.
    En la página del Customer Support con número ID 13336639 también se dispone de unas instrucciones para conocer cómo integrar un equipo de servicio en una red.
La impresión a través de un servidor de impresión es posible utilizando los siguientes equipos de servicio SIMATIC HMI:
  • xP 177, Mobile Panel 177
  • xP 277, Mobile Panel 277, Mobile Panel 277 IWLAN, Mobile Panel 277F IWLAN
  • Mobile Panel 277 IWLAN V2, Mobile Panel 277F IWLAN V2, Mobile Panel 277F IWLAN (RFID Tag)
  • MP377

Lista de impresoras:
En el siguiente artículo, se dispone de la lista oficial de todas las impresoras liberadas para los paneles de servicio SIMATIC HMI. Además, están documentados todos los cables que se pueden utilizar con sus disposiciones de pines:
"Impresoras liberadas para los paneles y Multipaneles SIMATIC", página del Customer Support con número ID 11376409.

 Nr. de identificación (ID):14668901   Fecha:2010-06-17