Configuración:
Toda la configuración de la impresora se realiza en el panel de control del equipo de servicio SIMATIC HMI - excepto en el caso de una conexión Ethernet.
- Después de hacer doble clic sobre el icono "Impresora", se abre el cuadro de diálogo de configuración de la misma.

Figura 01
| Print Language |
Selección de la impresora |
| Port |
Interfase |
| Network |
Dirección de red de la impresora |
| Paper Size |
Formato del papel |
| Orientation |
Dirección de impresión |
| Draft Mode / Color / CMY |
Calidad de impresión |
Tabla 01: Explicación
Interfase serie RS232
- Hay que ajustar el idioma de impresión, la interfase de la impresora, el tamaño del papel, formato vertical o apaisado, impresión en blanco y negro o en color, y la calidad de impresión.
- Utilice la interfase IF1A o IF2 para conectar la impresora a través de una interfase serie. La asignación de pines también la puede encontrar en la Lista de impresoras.

Figura 02
Advertencias:
Para que la interfase serie en el equipo de servicio (IF 2) se pueda utilizar para la comunicación con la impresora, elimine la casilla de la opción "Control remoto" en la transferencia "Serie".
Los ajustes d impresión ha realizar en las impresoras liberadas, se pueden ver en las Lista de impresoras al final de este artículo.
Interfase USB
- Hay que ajustar el idioma de impresión, la interfase de la impresora, el tamaño del papel, formato vertical o apaisado, impresión en blanco y negro o en color, y la calidad de impresión.
- Utilice la interfase USB1 para conectar la impresora a través de USB

Figura 03
Advertencia: Los ajustes de impresión ha realizar en las impresoras liberadas, se pueden ver en las Lista de impresoras al final de este artículo.
Interfase Ethernet - Impresora de red
- Los ajustes necesarios para que un equipo de servicio SIMATIC HMI pueda imprimir en una impresora de red están disponibles en la página del Customer Support con número ID 18720136.

Figura 04
Interfase Ethernet - Servidor de impresión (a partir del WinCC Flexible 2008 + SP1)
- Hay que ajustar el idioma de impresión, la interfase de la impresora, el tamaño del papel, formato vertical o apaisado, impresión en blanco y negro o en color, y la calidad de impresión.
- Para imprimir en un servidor de impresión a través de Ethernet, se ha de seleccionar el puerto "PrintServer".
- En el campo de entrada "IP:Port:", indique la dirección IP y el puerto para la comunicación con el servidor de impresión.
Utilice el carácter ":" como carácter de separación entre la dirección IP y el puerto, por ejemplo: "192.168.56.23:9100"
- El servidor de impresión utiliza el modo "RAW".

Figura 05
Advertencia: Los ajustes de impresión ha realizar en las impresoras liberadas se pueden ver en las Lista de impresoras al final de este artículo..
- En éste caso, el equipo de servicio tiene que estar configurado para el servicio de red. Para los pasos necesarios consulte el manual correspondiente del equipo.
En la página del Customer Support con número ID 13336639 también se dispone de unas instrucciones para conocer cómo integrar un equipo de servicio en una red.
| La impresión a través de un servidor de impresión es posible utilizando los siguientes equipos de servicio SIMATIC HMI: |
- xP 177, Mobile Panel 177
- xP 277, Mobile Panel 277, Mobile Panel 277 IWLAN, Mobile Panel 277F IWLAN
- Mobile Panel 277 IWLAN V2, Mobile Panel 277F IWLAN V2, Mobile Panel 277F IWLAN (RFID Tag)
- MP377
|
Lista de impresoras: En el siguiente artículo, se dispone de la lista oficial de todas las impresoras liberadas para los paneles de servicio SIMATIC HMI. Además, están documentados todos los cables que se pueden utilizar con sus disposiciones de pines:
"Impresoras liberadas para los paneles y Multipaneles SIMATIC", página del Customer Support con número ID 11376409.
|