Beitragsliste anzeigen
Mobile Panels -- Produktinformationen -- Technische Daten und Bestellinformationen
Welche Schutzfolien sind für die HMI Bediengeräte verfügbar?
Wo findet man aktuelle Konformitätserklärungen für SIMATIC HMI Panels (CE, UL, cUL, GOST)?
Was ist beim Anschluss des Potenzialausgleich an der Anschluss-Box eines Mobile Panels zu beachten?
Wie lässt sich an einem Bediengerät der E-Stand (Hardware-Ausgabestand) feststellen?
Welche Leistungsaufnahme bzw. Verlustleistung besitzen die SIMATIC HMI Bediengeräte?
Welche PROFINET-Dienste werden von den SIMATIC Panels unterstützt?
Welche chemischen Beständigkeiten haben die SIMATIC Panels und Panel PCs?
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien beim Einsatz von Panels zu erfüllen?
Welche Panels haben eine Schiffbau-Zulassung?
Was müssen Sie beim Umgang mit Lizenzen für WinCC flexible und Panels beachten?
Wie werden die Ausführungszeiten der F-Bausteine für das Mobile Panel 277F IWLAN in die "S7fcotia.xls Tabelle" eingebunden?
Welche Einbaurichtlinien sind bei den Transpondern für das Mobile Panel 277 IWLAN und das Mobile Panel 277F IWLAN zu beachten?
Mobile Panel 170 kann nur mit Anschlussbox verwendet werden
Welche Siemens-Dienststelle stellt die EG-Konformitätserklärungen für SIMATIC HMI zur Verfügung?
Welche SIMATIC Panels haben das CCC-Zertifikat?
Welche SIMATIC Panels haben bzw. benötigen eine FCC-Zulassung?
Kein gelb-roter Not-Halt-Taster am Mobile Panel 170
Kein Standardprojekt bei WinCE-Geräten
Kein gelb-roter Not-Halt-Taster am Mobile Panel 170
Bestellnummer:

FRAGE:
Warum besitzt das Mobile Panel 170 keinen gelb-roten Not-Halt-Taster?

ANTWORT:  
Handbediengeräte mit gelb-rotem Not-Halt-Taster dürfen im laufenden Betrieb nicht umgesteckt werden. Sie müssen im unwirksamen Zustand unzugänglich aufbewahrt werden, damit diese von ungeschultem Personal nicht als Not-Halt Befehlsgeräte erkannt werden. Es ist für die Betriebssicherheit wichtig, dass Not-Halt Befehlsgeräte immer betriebsbereit sind und eine Verwechslung mit nicht betriebsbereiten Not-Halt Befehlsgeräten ausgeschlossen ist.

Das SIMATIC Mobile Panel 170 ist mit einem grauen STOP-Taster für den sicheren Maschinenstopp nach EN60204-1 ausgerüstet. Da der STOP-Taster nicht wie ein Not-Halt-Schalter gekennzeichnet ist und farblich von einem Not-Halt-Schalter abweicht, ist eine Verwechslung mit dem Not-Halt-Schalter ausgeschlossen. Deshalb darf das Mobile Panel 170 trotz vorhandener Not-Halt Funktionalität im Betrieb umgesteckt und auch im unwirksamen Zustand sichtbar abgelegt werden. Über die Anschlussbox kann der STOP-Taster in den Not-Halt-Kreis der zu überwachenden Maschinen eingeschleift werden, somit entspricht seine Funktion der eines Not-Halt-Schalters.

Bild 1: STOP-Schalter des Mobile Panel 170

WICHTIGER HINWEIS:
Festinstallierte Not-Halt Vorrichtungen (gelb-rot) müssen zusätzlich vorhanden sein, damit ein Anlagenstillstand im Notfall von jeder beliebigen Person ausgelöst werden kann. 


 Beitrags-ID:14637869   Datum:2003-02-27 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour