Mostrar lista de artículos
Paneles móviles -- Informaciones de producto -- Datos técnicos e informaciones de pedido
¿Qué láminas de protección están disponibles para los equipos de servicio HMI?
¿Dónde están disponibles las declaraciones de conformidad actuales para los paneles SIMATIC HMI (CE, UL, cUL, GOST)?
¿Qué hay que tener en cuenta al conectar la compensación de potencial (tierra) a la caja de conexiones de un panel móvil?
¿Cómo se puede determinar en un equipo de servicio su versión de producto (versión de hardware)?
¿Cuál es el consumo de potencia o la disipación de potencia de los paneles de operador SIMATIC HMI?
¿Qué servicios PROFINET soportan los paneles SIMATIC?
¿Qué resistencia química tienen los paneles SIMATIC y los Panel PC?
¿Qué soporte ofrece Siemens AG para cumplir con la normativa FDA en la utilización de los paneles?
¿Qué paneles están homologados para aplicaciones marítimas?
¿Qué se debe tener en cuenta en relación con las licencias para WinCC flexible y los paneles?
¿Cómo se insertan en la tabla "S7fcotia.xls" los tiempos de ejecución de los módulos F para el panel móvil 277F IWLAN?
¿Qué reglas de montaje hay que tener en cuenta con los Transponder para el Mobile Panel 277 IWLAN y el Mobile Panel 277F IWLAN?
El Mobile Panel 170 solo se puede utilizar con una caja de conexión
¿En qué departamento de Siemens se dispone de las aclaraciones de conformidad CE para SIMATIC HMI?
¿Qué paneles SIMATIC disponen del certificado CCC?
¿Qué paneles SIMATIC tienen o necesitan un certificado FCC?
No se dispone de la seta de emergencia ROJA-AMARILLA en el Mobile Panel 170
No hay proyectos estándar para los equipos basados en Windows CE
No se dispone de la seta de emergencia ROJA-AMARILLA en el Mobile Panel 170
Referencia:

PREGUNTA:
¿Porqué no dispone el Mobile Panel 170 de la seta de emergencia ROJA-AMARILLA?

RESPUESTA:  
Los equipos de servicio manual con seta de emergencia ROJA-AMARILLA no se pueden cambiar en modo de servicio. En caso de no estar activas, ha de estar guardada para que el personal no cualificado no los reconozca como equipos de parada de emergencia
. Para la seguridad en el servicio es importante que las setas de emergencia siempre estén dispuestos para trabajar y no confundirlas con las setas de emergencia no preparados para el servicio.

El SIMATIC Mobile Panel 170 dispone de un pulsador de STOP gris para el paro de la máquina según la norma EN60204-1. Debido a que el pulsador de STOP no está rotulado como seta de emergencia, ya que su color no es el normal para estos casos, no da lugar a confusión. Por eso, el Mobile Panel 170 puede ser cambiado en servicio a pesar de su funcionalidad de seta de emergencia y también en estado no activo puede dejar a la vista. Con ayuda de la caja de conexión, el pulsador de STOP se puede integrar en el circuito de parada de emergencia de la máquina, y así cumplir con la función de seta de emergencia.

Figura 1: Interruptor de STOP en el Mobile Panel 170

ADVERTENCIA IMPORTANTE:
Los dispositivos de parada de emergencia de instalación fijapreinstalados (AMARILLO-ROJO) deben estar disponibles adicionalmente, para que en caso de emergencia cualquier persona pueda activar la parada de la máquina. 


 Nr. de identificación (ID):14637869   Fecha:2003-03-10