afficher la liste des articles
ProTool -- Création d'un projet HMI -- Configuration des variables
Pas de chaîne de caractères avec un nombre impair d-octets sur les OP17
Programmation de la fonction "Edition de bits" par action sur un bouton sur des pupitres Windows CE.
Lors de l-édition d-une seconde langue, les variables ont été déplacé .
Message d'erreur lors du ré-adressage des variables
Manipulation de la temporisation S5 via un pupitre dans un automate
Echange de la CPU dans la Configuration Matérielle du STEP7 en conservant la liaison aux variables dans ProTool
Table des symboles dans ProTool (DB d'instance)
Nouveau type de donnée "StringChar" à partir de ProTool V6.0 SP2
Exécution des fonctions ProTool
Accès à des tableaux via ProTool et Step7
Table des symboles dans ProTool (DB avec UDT)
Comment fonctionne le multiplexage de variables ?
Comment fonctionne le multiplexage d'adresses?
Transfert de valeurs S5 Time (type de données Timer) d'un OP vers l'automate
Sauvegarde de l'alarme interne
Récupération des zones spécifiques (jour, mois, année…) d’une date avec ProTool et un Script Visual Basic
Sauvegarde de l'alarme interne
Nº de référence:

QUESTION:
Pourquoi est ce que l’alarme interne réglée en ligne n’est pas transférée après un redémarrage/coupure secteur du pupitre ?

REPONSE:  
L’alarme interne ne peut être stockée que dans une variable ProTool interne. Lorsque le Runtime ProTool se termine, la valeur de la variable interne est remise a zéro et la valeur de l’alarme interne établie lors de la configuration est transférée a cette même variable interne lors du redémarrage du Runtime. La valeur de l’a larme interne réglée en ligne est alors perdue. Pour sauvegarder cette valeur vous devez la stocker dans l’automate :

  • Configurez une variable interne « Wecker_intern » sans automate et de type DATETIME.

Figure 1: Création de la variable interne Alarme

  • Reliez cette variable a une alarme.

Figure 2: Liaison de la variable a une alarme

  • Créez une variable « Alarme » en liaison avec l’a utomate et de type DATE_AND_TIME.

Figure 3: Variable de stockage pour l’alarme interne

  • Créez un script dans lequel la variable externe Alarme (Wecker) est copiée dans la variable interne « Wecker_intern ».

Figure 4: Script pour copier l’alarme

  • Appelez le script sur un changement de la variable externe Alarme (Wecker)

Figure 5: Script appelé sur changement de valeur

  • Reliez un champ d’entrée pour votre alarme a la variable Alarme (Wecker)

Figure 6: Liaison du champ d’entrée a la variable Alarme (Wecker)

Info:
Cette contribution n'est pas valable pour les CPU SIMATIC 505. Le type de données DATETIME n'est pas possible dans les CPU SIMATIC 505.



 ID contribution:14541017   Date:2004-10-07