QUESTION:
Comment paramétrer les interfaces esclaves DP d'une CPU S7-300,
pour pouvoir utiliser le routage ?
REPONSE:
Si vous utilisez la CPU en tant qu'I-Slave et que cette CPU doit
être aussi routeur S7, alors faites attention aux informations
suivantes :
- L'interface DP de l'esclave, par laquelle doit être fait le
routage, doit être réglée active. Cela se fait dans la
configuration hardware. La case à cocher dans le dialogue des
propriétés de l'interface DP "Mise en service/Mode test" ou dans
"Programmation, visualisation état/forçage..." doit être
positionnée. Vous trouverez des infos dans le tableau joint.
- Le tableau montre les ressources de liaisons disponibles pour
des liaisons de routage S7 - indépendamment des autres ressources
de liaisons. Aucune ressource de liaison des PG/OP ou de la
communication S7-Basis n'est occupée.
- Pour les CPUs 313, 314, 315 et 316 il est valide:
Une ressource de liaison de routage sera aussi occupée, si une
liaison de/vers un partenaire dans son propre rack doit être
établie par l'interface DP (par ex. pour un CP 343-1). Lors de
l'établissement de la liaison de/vers un participant dans son
propre rack par l'interface MPI, une ressource de liaison de
routage sera aussi occupée, car ici le partenaire peut être atteint
directement.
- Pour la CPU 317 il est valide:
Une ressource de liaison de routage sera aussi occupée, si une
liaison de/vers un partenaire dans son propre rack doit être
établie par l'interface DP ou par l'interface MPI (par ex. pour un
CP 343-1).
- Pour la CPU 318 il est valide:
Les ressources pour le routage et les autres liaisons seront
gérées ensemble. Vous trouverez des informations complémentaires
dans le manuel de référence "Systèmes d'automatisation S7-300;
Caractéristiques des CPU, CPU 312IFM à 318-2DP", chapitre 1.2
Ressources de liaison de la CPU 318-2. Le manuel est disponible au
téléchargement dans la contribution ID: 8861817.
- Il n'est pas possible de contrôler online les ressources de
routage!
Vous trouvez dans le tableau 1 les assignations des CPU dans
chaque configuration matérielle.
| Numéro de référence
CPU |
Nombre de
ressources de liaison |
Image 1 |
Image
2 |
Image
3 |
| 6ES7 313-6CE01-0AB0 |
4 |
- |
X |
- |
| 6ES7 314-6CF01-0AB0 |
4 |
- |
X |
- |
| 6ES7 315-2AF03-0AB0 |
4 |
X |
- |
- |
| 6ES7 315-2AF83-0AB0 |
4 |
X |
- |
- |
| 6ES7 315-2AG10-0AB0 |
4 |
- |
X |
- |
| 6ES7 315-6FF01-0AB0 |
4 |
- |
X |
- |
| 6ES7 316-2AG00-0AB0 |
4 |
X |
- |
- |
| 6ES7 317-2AJ10-0AB0 |
8 |
X |
- |
- |
| 6ES7 317-2EJ10-0AB0 |
jusqu'à 24 |
- |
X |
- |
| 6ES7 317-6FF00-0AB0 |
8 |
- |
- |
X |
| 6ES7 318-2AJ00-0AB0 |
voir manuel |
X |
- |
- |
Tableau1: Assignations des CPU
Un routage en DP esclave n'est pas possible dans les CPU compact
avec la version de Firmware 1.0.x .
La configuration des esclaves DP dans la configuration
matérielle est représentée ci-dessous en fonction des CPU
utilisées.
Image 1: Réglage configuration HW_1
Image 2: Réglage configuration HW_2
Image 3: Réglage configuration HW_3
|