afficher la liste des articles
ProSave -- General ProSave -- Working with ProSave
A quoi faut-il prendre garde avec les licences pour WinCC flexible et les pupitres ?
Comment transférer des licences dans des pupitres opérateurs à l’aide du logiciel ALM sans toutefois que WinCC flexible soit installé ?
Quelle version d'image du pupitre opérateur approprié peut être utilisée avec la version correspondante de Protool ?
Message d'erreur lors du transfert du Pocket Internet Explorer sur un Panel Windows CE avec ProSave
Comment réaliser un Backup ou un Restore avec un pupitre basé sur Windows ?
Quels rapports existe-t-il dans WinCC flexible entre les différentes versions ?
Comment faire pour Archiver et Restaurer un programme sur un pupitre Textes ou les Panels Graphiques ?
Comment faire un transfert inverse d'un projet sur un pupitre opérateur et quelles sont les précautions à prendre ?
Comment faire pour mettre à jour le système d’exploitation (OS-Update) des pupitres opérateurs ?
Déclaration du chemin d'installation pour les fichiers communs lors de l'installation en stand-alone de ProSave V6.0 SP2
Déclaration du chemin d'installation pour les fichiers communs lors de l'installation en stand-alone de ProSave V6.0 SP2
Nº de référence:

QUESTION:
A quoi dois-je faire attention lors de l’installation en stand-alone de ProSave V6.0 SP2, si  V6.0 SP2 est le premier logiciel SIMATIC installé sur un PC ? 

REPONSE:  
Si ProSave V6.0 SP2 est installé en tant que premier logiciel SIMATIC sur votre PC,  seul un chemin pour les fichiers communs des logiciels SIMATIC est demandé dans le setup d’installation et aucun chemin n’est demandé pour ProSave.

Le chemin de ProSave n’est pas offert à la sélection, car il est défini dans le sous répertoire "PTProSave" (C:\Siemens\Common\PTProSave).

Par défaut le chemin attribué est "C:\Siemens\Common" et ce réglage doit être conservé, car ce chemin est valable pour tous les fichiers communs des paquets logiciels SIMATIC.

Dans le cas ou par exemple Protool ou Step7 devraient être installés ultérieurement sur ce PC, les fichiers communs des logiciels correspondants doivent être installés aussi dans ce même répertoire. 

Mots clefs:
Répertoire d’installation, Setup


 ID contribution:14411423   Date:2003-02-05