afficher la liste des articles
S7-300 Memory Cards -- Informations sur les produits -- Données techniques
Quels appareils, hormis les CPUs, peuvent être utilisés pour lire, effacer ou écrire une MMC SIMATIC ?
Comment formater ou réinitialiser une MMC (MicroMemoryCard) pour SIMATIC S7-300 CPUs?
Pourquoi le SFC 54 "RD_DPARM" ne fonctionne-t-il pas dans les nouvelles CPU S7-300 avec MMC ?
Comment créer une étiquette pour une MicroMemoryCard ?
Comment lire les données d'identification (par exemple le numéro de série de la MMC) avec le SFC 51 avec STEP 7 V5.5 ?
Quels points faut-il respecter lors de l’utilisation de Micro Memory Cards?
Pourquoi ne peut-on pas voir les valeurs qui sont transmises dans un DB non lié via le bloc SFC 84 en visualisation dynamique même si le SFC n'indique aucune erreur (RET_VAL = W
Quelles cartes mémoires peuvent être installées dans une CPU S7-300 ?
Quel est l'effet de la fonction "Copier Ram dans ROM" ?
Comment effacer les données d'une MMC (MicroMemoryCard) ?
Comment peut-on enregistrer sur la carte mémoire/MMC d'autres fichiers qui sont liés au projet ou à l'installation ?
Comment fonctionne la copie du programme utilisateur depuis la mémoire de chargement vers la mémoire de travail sur une CPU de S7-300 avec slot MC et en l'absence de PG ?
Comment réagissent les CPU 31x/31xC/C7 lorsqu'un défaut MMC survient pendant la sauvegarde ?
S7-300 CPU 31x -- Informations sur les produits -- Données techniques
Comment piloter l'ALM (Active Line Module) d'une CU320 (avec DriveCLIQ) via le programme SIMATIC ?
Où peut-on trouver une actualisation en version firmware V2.6.2.x pour les entrainements SINAMICS de technologie S7 V4.1 ?
Quels sont les modules qui peuvent être utilisés avec la redondance logicielle ?
Quels sont les blocs d'organisation qu'il faut charger dans la CPU pour qu'elle ne passe pas en STOP en cas de disparition de la périphérie décentralisée ?
Comment trouver des informations techniques supplémentaires sur votre module?
Pourquoi ne peut-on pas voir les valeurs qui sont transmises dans un DB non lié via le bloc SFC 84 en visualisation dynamique même si le SFC n'indique aucune erreur (RET_VAL = W
Comment réagissent les CPU 31x/31xC/C7 lorsqu'un défaut MMC survient pendant la sauvegarde ?
Quel est l'effet de la fonction "Copier Ram dans ROM" ?
Pourquoi le SFC 54 "RD_DPARM" ne fonctionne-t-il pas dans les nouvelles CPU S7-300 avec MMC ?
Comment fonctionne la copie du programme utilisateur depuis la mémoire de chargement vers la mémoire de travail sur une CPU de S7-300 avec slot MC et en l'absence de PG ?
Comment peut-on sauvegarder un programme situé dans la mémoire de chargement ?
Quels services de communication sont supportés par les CPUs avec interface PROFINET intégrée et par WinAC RTX via Industrial Ethernet ?
Utilisation des modules SIMATIC des familles de produits S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S et ET 200iSP et TDC dans un environnement à haute concentration de gaz corrosif
A quelle température ambiante et à quelle pression atmosphérique peut-on utiliser un automate SIMATIC S7-300 ?
Que doit-on faire lorsque la consommation des modules d'un rack dépasse la puissance admissible par le bus fond de panier de la CPU?
Où trouver sur Internet les certificats et homologations pour SIMATIC S7 ?
Images, photos, symboles et copie d'écrans pour les systèmes d'automatisation SIMATIC
Quels sont les composants SIMATIC S7 et quels sont les entraînements qui supportent le mode isochrone ?
Pourquoi le SFC 54 "RD_DPARM" ne fonctionne-t-il pas dans les nouvelles CPU S7-300 avec MMC ?
Nº de référence:

Description :  
Dans les CPU S7-300 avec Micro Memory Card, le SFC 54 "RD_DPARM" pour lire des enregistrements de données système configurées d'un module est remplacé par le SFC 102 "RD_DPARA".

Contrairement à l'ancien SFC 54 "RD_DPARM", le SFC 102 "RD_DPARA" est une fonction système asynchrone. Cela signifie que le traitement se fait sur plusieurs appels de SFC. 

Les blocs qui contiennent le SFC 54 "RD_DPARM" ne peuvent pas être chargés dans une nouvelle CPU S7-300 avec MMC. C'est pour cette raison que vous devez remplacer les appels de SFC 54 "RD_DPARM" par des appels de SFC 102 "RD_DPARA" et que vous devez adapter la logique de votre programme au comportement asynchrone de le SFC 102 "RD_DPARA".

Vous trouverez, ci-dessous, une comparaison des deux fonctions système :

SFC 54 "RD_DPARM"

SFC 102 "RD_DPARA"

Remarque

          Entrées

 

---

REQ

Ce n'est que lorsque REQ=1 que la fonction est exécutée, nouveau sur la SFC 102

IOID

---

Ce paramètre n'existe plus sur la SFC 102, voir LADDR

LADDR

LADDR

SFC 54 :
N'importe quelle adresse de module, spécification de la zone d'adresse E ou A par IOID (B#16#54=Périphérie d'entrée ; B#16#55= Périphérie de sortie)
SFC 102 :
N'importe quelle adresse de module, spécification de la zone d'adresse E ou A par le bit 15 de LADDR (bit de poids fort) Bit15=0 -> Périphérie d'entrée ;      Bit15=1 -> Périphérie de sortie

RECNUM

RECNUM

Utilisation identique

         Sorties

 

RET_VAL

RET_VAL

Utilisation identique, des codes d'erreurs supplémentaires sont disponibles pour la SFC 102 

---

BUSY

BUSY=1 ; le contrat n'est pas encore terminé, aucun résultat n'est disponible

RECORD

RECORD

Utilisation identique

Tableau 1 : Comparaison des SFC 54 et SFC 102

 ID contribution:14354157   Date:2010-12-09