Beschreibung
In einigen Bibliotheken aus dem Katalog der Bibliotheken des CFC-Paketes, wird zwischen Bausteinen für S7-300 und S7-400 CPUs unterschieden (z.B. CFC Library: ELEM_300\Blocks für S7-300 und ELEM_400\Blocks für S7-400). Die Verwendung von Bausteinen aus der Bibliothek für S7-300 CPUs in einem Programm mit einer S7-400 CPU ist nicht möglich.
Ob eine Bibliothek nur für eine bestimmte CPU-Baureihe vorgesehen ist, kann der entsprechenden Kennzeichnung im Namen der Bibliothek entnommen werden. Bibliotheken ohne explizite CPU-Kennzeichnung (z.B. ELEMENTA\Blocks) sind unabhängig von der CPU-Baureihe einsetzbar.
Suchbegriffe
Kompatibilität
|