Description
Dans certaines bibliothèques du catalogue du paquet CFC, il existe une différence entre les blocs pour les CPU S7-300 et les blocs pour les CPU S7-400 (par ex. CFC Library: ELEM_300\Blocks pour S7-300 et ELEM_400\Blocks pour S7-400). L'utilisation des blocs de la bibliothèque pour les CPU S7-300 dans un programme d'une CPU S7-400 n'est pas possible. Si une bibliothèque n'est prévue que pour une gamme de CPU précise alors le type de CPU est alors indiqué dans la désignation de la bibliothèque. Les bibliothèques sans une identification CPU explicite (par ex. ELEMENTA\Blocks) peuvent être utilisées sans se préoccuper de la gamme de CPU.
Mots clefs
Compatibilité
|