visualizza l'elenco degli articoli
ES - SIMATIC Manager -- Creazione programma -- CFC - Edit di sorgenti
Come si può leggere il tempo di sistema della CPU e convertirlo in un formato che consenta il trasferimento in "WinCC" e la visualizzazione su di esso?
Modificare i testi degli interruttori del faceplate OP_D3
Avvertimento: "MODIFICA di un OBx: deve essere richiamato lo FCy!" nella compilazione del CFC
Copiare schemi CFC da un progetto all'altro in PCS 7 V4.x
Presenza di blocchi con lo stesso numero in CFC
Incorporazione di programmi AWL in progetti PCS 7
Come si può realizzare una funzione poligonale con più di 8 punti di appoggio?
Incorporazione di programmi AWL in progetti PCS 7
Numero di ordinazione:

DOMANDA
A cosa occorre fare attenzione per utilizzare un programma AWL in un progetto PCS 7?

RISPOSTA
Se possibile, in PCS 7 si dovrebbe utilizzare sempre SCL per lo sviluppo dei propri programmi.

Se però si vuole utilizzare AWL, allora tenere conto del seguente modo di procedere.

In nessun caso creare manualmente un blocco organizzativo nella cartella dei blocchi oppure programmare il blocco o un richiamo in questo blocco organizzativo. Se servono blocchi organizzativi, questi vengono creati automaticamente dal compiler SCL.

  • Nella cartella dei blocchi si può però creare manualmente un blocco funzionale opp. una funzione e poi dotare questo blocco del codice di programma creato con l'editor KOP/FUP/AWL.
  • Quando la programmazione è conclusa, allora memorizzare il blocco e non caricarlo nella CPU
  •  Aprire uno schema CFC e dalla libreria (Catalogo "Blocchi/Schemi" > Registro "Blocchi" > Programma S7) inserire il blocco nel proprio schema CFC.
  • Il blocco di norma viene inserito nel blocco organizzativo OB35. Si può però anche inserirlo in un altro blocco organizzativo. Si può poi collegare il blocco e, dopo la compilazione tramite CFC, caricarlo nella CPU. Durante la compilazione vengono creati automaticamente tutti i blocchi organizzativi, nei quali il blocco viene richiamato.

Ricerca
Conformità 

 Articolo con ID:14060605   Data:2003-03-06 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour