afficher la liste des articles
S7-200 CPUs -- Configurer et programmer la communication -- Configuration de la communication vers PC
Comment établir une liaison Téléservice vers un S7-200 via un terminal TC65 comme modem distant et remise de code PIN par câble PC/PPI ?
Comment un modem GSM doit-il être paramétré pour établir une liaison vers un modem analogique pour une maintenance à distance d'un S7-200 ?
Comment créer une liaison Téléservice sur la base du MAS 21 pour STEP 7-Micro/WIN vers un S7-200 équipé d'un MD720-3 ?
Comment peut-on afficher de façon graphique une variable PLC depuis EXCEL en tant que client OPC via PC Access en tant que serveur OPC?
Quelles sont les précautions et possibilités pour le raccordement d’un automate S7-200 avec un pupitre SIMATIC ou un Runtime WinCC flexible sur PC ?
Communication avec un S7-200 et ProTool/Pro V5.2 en utilisant la carte CP5611 avec PPI
Couplage PPI de PROTOOL/PRO et d'un S7-200
Quels sont les réglages à effectuer pour accéder à un pupitre ainsi qu'à un automate S7-200 par Téléservice ?
ProTool/ProRT et un S7-200 en liaison avec un câble PC/PPI
Pourquoi un message d’erreur apparaît lors d’un téléchargement de programme dans une des CPU S7-200 de première génération via les câbles S7-200 USB/PPI- et le Câble Multi Maître RS-232/ PPI ?
Comment sont réglés dans STEP 7-Micro/WIN les paramètres concernant le réseau pour le fonctionnement multi-maîtres ?
Quelle configuration réseau est typique pour l'utilisation de la fonction multi-maîtres ?
Quels câbles utiliser pour la communication entre un PC via l'interface COM et un S7-200 en mode multimaître ?
Commenter corriger les problèmes en mode multimaître par paramétrage de l'interface COM du côté PC ?
Quelle alternative y a t-il du coté PC pour une connexion sur un réseau multi-maîtres ?
Commenter corriger les problèmes en mode multimaître par paramétrage de l'interface COM du côté PC ?
Nº de référence:

Remarque préliminaire:
Les problèmes d'interface en mode multimaître se rencontrent fréquemment lorsque vous n'utilisez pas l'un des deux câbles RS232/PPI utilisables avec STEP 7 Micro/WIN à partir de la version V3.2 SP4.
 
Produit Référence
Câble RS232/PPI intelligent avec convertisseur RS232/RS485 intégré 6ES7 901-3CB30-0XA0
Câble USB/PPI intelligent avec convertisseur USB/RS485 intégré 6ES7 901-3DB30-0XA0

La fonctionnalité du mode multimaître est garantie avec les câbles ci-dessus.

Guide :
Les perturbations en mode multimaître qui sont imputables au câble RS232/PPI en liaison avec l'interface COM du PC peuvent se corriger de la manière suivante :
 
Etape Procédure
1 Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône "poste de travail" puis sur "propriétés".
2 Ouvrir le "gestionnaire de périphérique" dans l'onglet "matériel".
3 Un double-clic sur "Ports (COM et LPT)" ouvre une sous-rubrique avec les différents ports du PC.
4 Double-cliquer sur le port utilisé pour la communication PPI.
5 Cliquer sur le bouton "Avancé" de l'onglet "paramètres du port".
6 Dans la boîte de dialogue "paramètres avancés pour COM(X)", sélectionner les plus basses valeurs pour les tampons de transmission et de réception et valider avec "OK".
7 Redémarrer l'ordinateur pour que les nouveaux paramètres soient pris en compte.

Note :
Sous Windows NT, avec un câble PC/PPI, aucun autre maître ne doit se trouver sur le réseau. Les réglages décrits ci-dessus n'ont donc pas lieu d'être sous Windows NT. Dans ce cas, utiliser une carte MPI/Profibus (cf. article ID : 22634774).

 ID contribution:14015814   Date:2006-02-22