|
PREGUNTA: ¿Se
pueden archivar con el ProTool variables en archivos, controlados
por bits o con un evento (pulsación de botón)?
RESPUESTA:
En el ProTool existe la posibilidad de archivar variables
controlado por bits o por eventos (por ejemplo, con una pulsación
de teclas). A continuación, se describe como poder implementar
ambas posibilidades de archivo.
-
Archivo de una variable, controlado por un
bit
-
Archivo de una variable, controlado por una
pulsación de botón (controlado por evento)
- Archivo de una variable,
controlado por bit
Se necesita lo siguiente para realizar la
configuración:
- Un archivo
- Las variables a
archivar
- Una variable de tipo BOOL que
actúe como Trigger.
Configuración de los archivos
Los
archivos de variables se pueden crear como se desee en la opción “
Archivos” del ProTool.
Configuración de las variables tipo Trigger
- Cree una variable de tipo
"BOOL" en el ProTool.
Figura
1: Ajuste de las variables tipo Trigger
·
Indique el control y ajuste el lugar de archivo de
las variables en dicho control.
Figura
2: Lugar de archivo de las variables
·
Seleccione el registro "Opciones" y ajuste
la casilla de selección "Lectura permanente". De esta forma,
la variable se actualiza permanentemente.
Figura
3: Variables tipo Trigger: "Lectura permanente"
·
Seleccione ahora el registro "Funciones" y
configure la función "Archivar_Variable" en el evento "Al
cambiar de valor". Los parámetros de la función son el archivo
creado y las variables a archivar.
Figura
4: Variables tipo Trigger: Funciones
- Inserte esta función para
cada variable a archivar.
Configuración de las variables de archivo
- Abra las propiedades de
las variables y elija el registro "Archivo".
- Seleccione el archivo creado
para las variables.
- Ajuste como Trigger
"cíclico" y "0 s", si la variable se debe archivar
con ayuda de esta función.
Figura
5: Ajuste de las variables de archivo
- Realice estos ajustes para
todas las variables de archivo.
- Archivo de una variable, controlado por una pulsación de botón
(controlado por evento)
Se necesita lo siguiente para realizar la
configuración:
- Un archivo
- Las variables a
archivar
- Un botón de
ProTool.
Configuración de los archivos
Los
archivos de variables se pueden crear como se desee en la opción “
Archivos” del ProTool.
Configuración del botón
- Abra las propiedades del
botón.
- Seleccione el registro
"Funciones" y configure la función "Archivar
variables" en el evento "Pulsar botón". Como parámetro
de la función, se indica el archivo creado y la variable a
archivar.
Figura
6: Archivo controlado por evento
- Inserte esta función por cada
variable de archivo.
Configuración de las variables de archivo
- Abra las propiedades de
las variables y elija el registro "Archivo".
- Seleccione el archivo creado
para las variables.
- Ajuste como Trigger
"cíclico" y "0 s". La variable se archiva ahora sólo
controlado por evento.
Figura
7: Configuración de archivo de la variable
- Realice estos ajustes por
cada variable de archivo.
Conceptos de búsqueda:
Archivo controlado por evento
|