Mostrar lista de artículos
ProTool -- Ajustar entorno de desarrollo -- Instalar y actualizar software
¿Cómo se realiza una actualización del sistema operativo (OS update) en los paneles de operador?
¿Por qué ya no se puede arrancar ProTool desde STEP 7 después de haber instalado WinCC flexible?
Interrupción del SETUP al actualizar el ProTool (Pro/Lite) V5.2 del SP2 al SP3. Aviso de fallo: "El fichero Ptreg.dat no se puede elaborar"
Solo se puede instalar una versión de idioma de ProTool /Lite /Pro simultáneamente
Instalación del ProTool sin el ProAgent
Se pierden las teclas de función en la fase de configuración
ProTool: Conmutación de ¿Integrado¿ a ¿Standalone / No integrado¿
Varias versiones de ProTool/Pro/Lite en un sistema operativo
Interrupción de la instalación del ProTool V6.0 o sus Service Packs, indicando el aviso de fallo �-132� 
Instalación del ProTool V6.0 + SP1 bajo MS Windows 2000 + SP3
¿Qué hay que tener en cuenta para que la instalación del ProTool Lite, ProTool o ProTool/Pro se pueda realizar correctamente?
Desinstalación completa de ProTool/Lite, ProTool o ProTool/Pro
Ventajas de configuración con ProTool integrado en STEP 7
Instalación de la actualización al ProTool/Pro V6.0 + SP3 bajo Windows XP Profesional
Interrupción de la instalación del ProTool V6.0 o sus Service Packs, indicando el aviso de fallo �-132� 
Referencia:

PREGUNTA:
¿Cuál es el significado del aviso de fallo "-132" durante la instalación del ProTool V6.0 o sus Service Packs? 

RESPUESTA:  
Durante la instalación del ProTool V6.0 o sus Service Packs aparece el aviso de fallo "-132" y se interrumpe la instalación.

Este aviso de fallo se genera,

  • Cuando la memoria de la PG/PC no es suficiente. 
    Por favor, compruebe la memoria libre en el disco duro y la capacidad de archivo de su PG/PC, antes de comenzar con la instalación del ProTool.

    O bien
  • Cuando la memoria de trabajo de la PG/PC está ocupada por otros servicios. 
    Por favor, cierre todas las demás aplicaciones, antes de comenzar con la instalación del ProTool.

    O bien
  • Cuando se activa el antivirus por detrás durante la instalación. 
    Por favor, cierre el antivirus, antes de comenzar con la instalación del ProTool.

Conceptos de búsqueda:
SETUP


 Nr. de identificación (ID):13938781   Fecha:2002-12-16