|
QUESTION:
Comment puis je configurer une communication entre un pupitre et un
automate S7 300/400 ?
REPONSE:
La connection d'un pupitre a un réseau MPI/PROFIBUS ne peut etre
réalisé dans la configuration matérielle de STEP 7 comme c'est le
cas pour les autres participants du bus. Le pupitre est configuré a
l'interieur de ProTool. Ici, ProTool doit etre installé avec
l'option d'intégration a STEP 7 et le projet doit avoir été créé
dans le SIMATIC Manager
Configuration dans ProTool:
- Dans ProTool
sélectionnez "Automates" (1.) et double cliquez sur
"PLC_1"(2.)
Figure 1 :
Autmoate dans ProTool ( 18 KB )
- Spécifiez un nom pour l'automate (1.),
sélectionnez le "driver" avec lequel votre automate va
fonctionner (Par ex. SIMATIC S7-300/400 V6.0) (2) et cliquez sur
"parametres" (3).
Figure 2: Sélection de l'automate
- Connectez le pupitre au réseau utilisé (par
ex. MPI) (1.).
- Définissez les paramètres de la connexion tel
que l'adresse de l'OP, l'interface... (2.).
- Sélectionnez le partenaire de communication
(La CPU) avec lequel l'OP communique (3.)
Figure 3 : Connecter l'OP au réseau.
Important :
Seul les partenaires connectés au réseau dans le configurateur
matériel STEP 7 peuvent être utilisés pour raccorder le
pupitre.
Réglages dans la configuration matérielle de la CPU dans STEP
7
Figure 4 : Configuration matérielle dans STEP 7.
- Fermez la boite de dialogue avec "OK"
La configuration est maintenant terminée. Vous pouvez utiliser
"NetPro" pour vérifier la connexion du pupitre au réseau.
Mots clefs:
Configuration réseau
|