|
PREGUNTA:
¿Cómo se configura un enlace de comunicación entre un panel y un
S7-300/400?
RESPUESTA:
La conexión del panel a una red PROFIBUS/MPI no se puede realizar a
través de la configuración hardware del STEP 7, tal como se realiza
con otros participantes de red. La configuración del panel se
realiza en el propio ProTool. Para ello, el ProTool debe instalarse
con la opción "STEP 7 integrado" y el proyecto del ProTool se debe
crear en al administrador SIMATIC.
La configuración con el
ProTool:
- Seleccione en el ProTool la opción "Controles" (1.) y
haga doble click sobre "Steuerung_1" (2.).
Bild 1:
ProTool-Steuerungen ( 18 KB )
- Indique un nombre
(1.), seleccione el "protocolo" con el que hay que comunicar
con el control (por ejemplo, SIMATIC S7-300/400 V6.0) (2.) y haga
click sobre "Parámetros" (3.).
Figura 2: Selección del control
- Enlace el panel con su red
correspondiente (por ejemplo, MPI) (1.).
- Ajuste en los parámetros del
OP la dirección del mismo, su interfase, etc (2.).
- Seleccione el partner de
comunicación (CPU) con el que debe comunicar (3.)
Figura 3: Conexión del OP a la red
Importante:
Solo se pueden utilizar, para la
conexión del panel, los sistemas de bus conectados en la
configuración hardware del STEP 7.
Ajustes en la configuración hardware de la CPU
del STEP 7.
Figura 4: Configuración hardware del STEP
7
- Cierre los cuadros de diálogo
con "OK".
Con esto, la configuración ya está terminada.
Con el "NetPro" se puede comprobar el enlace del panel a la red
seleccionada.
Conceptos de búsqueda:
Configuración de red
|