|
PREGUNTA:
¿Qué hay que tener en cuenta al
utilizar el WinCC V5.1 con el CD "SIMATIC NET 7/2001 +
SP4"?
RESPUESTA:
Si se quiere utilizar el WinCC V5.1 con el CD "SIMATIC NET CD
07/2001 SP4" y que la estación "SIMATIC PC" contenga una aplicación
de WinCC, hay que ejecutar los siguientes pasos antes de la
descarga o la importación de la configuración:
- Haga doble click sobre el
archivo "WinCC_for_Stationmanager.reg".
Este archivo está disponible en el directorio de instalación del
CD de SIMATIC NET
(normalmente bajo
C:\Programas\SIEMENS\SIMATIC.NET\statmgr).
- Arranque el PC de
nuevo.
- A continuación, arranque el
programa "Configurador de componentes".
- Seleccione la fila que tenga
el índice que indica donde está instalada la aplicación de
WinCC.
- Pulse la opción
"Insertar" y elija "Aplicación de WinCC".
- Por último, cargue el
proyecto en la estación destino.
Advertencia:
El CD "SIMATIC NET 07/2001", a partir del SP1, está liberado con el
WinCC a partir de la versión V5.1.
Si en el PC ya se dispone del "SIMATIC NET PC Software V6.0" (a
partir del SP1) y del WinCC V5.1 o anterior, y se desinstala el
WinCC a posteriori, hay que volver a instalar el "SIMATIC NET PC
Software V6.0" de nuevo.
|