|
QUESTION:
A quoi faut-il faire attention lors de l’utilisation deSIMATIC
WinCC V5.1 avec le logiciel "SIMATIC NET 07/2001 SP4" CD ?
REPONSE:
Si vous souhaitez utiliser WinCC V5.1 en liaison avec le "CD
SIMATIC NET 07/2001 SP4" et que la " Station SIMATIC PC" contient
une application WinCC, alors vous devez, avant le chargement ou
l’import de la configuration, exécuter les étapes de travail
suivantes :
- Exécutez le fichier
"WinCC_for_Stationmanager.reg" par un double clic.
Ce fichier se trouve dans le répertoire d’installation de SIMATIC
NET
(c à d. en règle générale sous
C:\Programme\SIEMENS\SIMATIC.NET\statmgr).
- Redémarrez maintenant le PC.
- Ensuite démarrez le programme "Conponents
Configuration Editor».
- Marquez la ligne avec l’index, qui indique où
l’application WinCC sera installée.
- Validez par le bouton "Add.." et
sélectionnez l’" Application WinCC ".
- Chargez à nouveau votre projet dans la
station cible.
Infos :
Le " CD SIMATIC NET 07/2001" à partir de SP1 est validé avec les
versions WinCC à partir de V5.1.
Si le logiciel "SIMATIC NET PC Software V6.0" à partir de SP1 et
WinCC V5.1 ou plus ancien existent déjà et que WinCC est
désinstallé par la suite alors le logiciel, "SIMATIC NET PC
Software V6.0" doit être à nouveau réinstallé.
|