visualizza l'elenco degli articoli
Box PC -- Messa a punto del sistema -- Parametrizzazione del sistema
Come si può configurare con un SIMATIC IPC la "Message Buffer Partition"?
Perché non viene visualizzata alcuna immagine del SIMATIC IPC quando si accede con il SIMATIC IPC Remote Manager mediante AMT?
Quale slot deve essere configurato per l'impiego di WinAC RTX 2010 con WinCC V11?
Come è possibile predisporre l'Autologon per i SIMATIC IPC?
Perché si interrompe l'installazione di SQL Express 2005 su un SIMATIC IPC con un "sistema operativo embedded" ?
Quali tecnologie di CPU ci sono nell'ambito PC e quali vantaggi offrono i SIMATIC PC con processori Intel® Core™ 2 Duo nell'impiego del SIMATIC Software?
Come si può rinominare la denominazione dell'interfaccia LAN in Windows, affinché il contrassegno delle interfacce di rete sull'etichetta della custodia ed in Windows coincidano (Box PC 627B e Box PC 827B)?
Come si può garantire il funzionamento di Windows 2000 con dischi più grandi di 120 GB?
Disattivare la sorveglianza dei ventilatori nel software SOM
Blocco del computer dopo l'apertura della diagnostica per il CP5611 sotto Windows2000
Riavviamento non possibile, dopo l'installazione di MS Windows 98SE
Box PC 620 / Panel PC 670 - Dopo l'installazione di un CP 1613 / CP 5611 Microsoft Win2000 non si avvia più opp. Windows si chiude.
Come si possono evitare anomalie nella visualizzazione grafica sotto Windows XP con il Box PC 840 V2?
Disattivare la sorveglianza dei ventilatori nel software SOM
Numero di ordinazione:

DOMANDA
Come si può disattivare la sorveglianza dei ventilatori nel software SOM per un SIMATIC Box PC 840?

RISPOSTA
Si utilizza un PLC WinAC Slot, a cui sono anche collegati i ventilatori per la custodia. Di conseguenza il ventilatore non può più essere sorvegliato dal software SOM e arriva un "Main1-fan alarm" (vedi Figura 1).

Figura 1 Allarme sul ventilatore "Main1"

La disattivazione della sorveglianza può avvenire anche tramite le registrazioni nelle registro di Windows. Non è però necessario eseguire manualmente le modifiche nelle registro di Windows, ma queste registrazioni possono essere modificate comodamente tramite i file Reg.
Questi file Reg si trovano sul CD "Documentation & Drivers" nella directory "/Drivers/Som/Common" opp. come download alla fine di questa FAQ.

Nome del file Reg

Funzione

FAN1_ON.REG

Attivazione sorveglianza ventilatore custodia

FAN1_OFF.REG

Disattivazione sorveglianza ventilatore custodia

Tabella 1 Prospetto dei file Reg

Per disattivare la sorveglianza del ventilatore Main1, si devono eseguire i seguenti passi.

  • Fare doppio clic sul file "FAN1_OFF.REG".
  • Confermare la segnalazione per la modifica del registro (1-2 volte in funzione del sistema operativo).
  • Cancellare eventualmente un allarme presente nell'applicazione SOM tramite il pulsante a sinistra accanto alla scopa.

Dopo circa 2 sec., il LED nella applicazione SOM commuta sul grigio e la visualizzazione della velocità scompare. In questo modo la sorveglianza del ventilatore risulta disattivata.

Per attivare nuovamente il ventilatore nella applicazione SOM, procedere con il file "FAN1_ON.REG" esattamente come descritto sopra.

Avvertenza
Sul CD "Documentation & Drivers" si trovano altri file Reg.

Nome del file Reg

Funzione

FAN0_ON.REG

Attivazione sorveglianza del ventilatore della CPU

FAN0_OFF.REG

Disattivazione sorveglianza del ventilatore della CPU

FAN2_ON.REG

Attivazione secondo ventilatore principale (Main2)

FAN2_OFF.REG

Disattivazione secondo ventilatore principale (Main2)

Tabella 2 Prospetto dei file Reg

I file "FAN2_ON.REG" e "FAN2_OFF.REG" sono necessari solo per il SIMATIC Rack PC 840 poiché questo è dotato di due ventilatori per la custodia.

fan_on_off.exe ( 28 KB ) (28 KB) 

Ricerca
Velocità ventilatore, Safecard sulla scheda madre


 Articolo con ID:13897971   Data:2003-03-06 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour