Beitragsliste anzeigen
STEP 7 -- Fehlermeldungen analysieren -- Fehler diagnostizieren
Wie können Sie mit dem "Simatic Diagnose Tool" (SDT2012) Diagnose- und Systeminformationen einsammeln?
Wie können Sie mit dem "Simatic Diagnose Tool" (SDT2011) Diagnose- und Systeminformationen mehrerer Computer auf einem Rechner zusammentragen?
Informationen zum Thema "Fehler diagnostizieren"
Wie kann in STEP 7 die Fehlermeldung 257:5 behoben werden?
Wie kann die Fehlermeldung "Abnormal Program Termination" behoben werden?
Welche Bedeutung haben die Fehlercodes (xxxx:yyyy) bei STEP 7?
Wie kann die Meldung 256:26 "Es ist ein interner OLE-Fehler aufgetreten" behoben werden?
Wie erfolgt die Diagnose und Abhilfe in STEP 7, wenn keine Onlineverbindung mit dem CP5511 möglich ist?
Wie erfolgt die Abhilfe zur Fehlermeldung 13:76?
Warum erscheint in STEP 7 V5.5 bei indirekter Adressierung oder bei der Anwendung der FC100 "SWR_START" der Bereichslängenfehler?
Warum erscheint die Meldung: "S7tgtopx.exe hat Fehler verursacht und wird geschlossen"?
Welche Bedeutung haben in STEP 7 V5.5 die Fehlercodes (z.B. W#16#8081) des Rückgabewertes RET_VAL?
Warum erscheint die Meldung: "S7tgtopx.exe hat Fehler verursacht und wird geschlossen"?
Bestellnummer:

Beschreibung:
Mit der oben beschriebenen Meldung wird der SIMATIC Manager geschlossen bzw. STEP 7 beendet. Die nachstehende Tabelle beschreibt Ihnen hierzu die Ursachen und Abhilfen:
 
Nr. Ursachen und Abhilfen zur Fehlermeldung "S7tgtopx.exe hat Fehler verursacht und wird geschlossen":
1 Zerstörtes STEP 7 Projekt oder zerstörte STEP 7 Bausteine
Erscheint beim Öffnen, Schließen oder Speichern von FBs, FCs, OBs oder DBs die oben beschriebene Fehlermeldung, so wurde das STEP 7 Projekt oder Teile vom Projekt wahrscheinlich zerstört. Es besteht die Möglichkeit, das Projekt wieder herzustellen, indem Sie das Projekt unter einem anderen Namen abspeichern. Öffnen Sie im SIMATIC Manager den Dialog "Datei > Speichern unter..." und aktivieren Sie die Option "Mit Reorganisation (langsam)". Ändern Sie den Namen und bestätigen Sie mit OK.


Bild 01

Wenn die beschriebene Abhilfe nicht weiterhilft, erzeugen Sie über den Menübefehl "Datei > Neu..." ein neues STEP 7 Projekt und kopieren Sie die Bausteine aus dem alten Projekt in das neu erzeugte Projekt. Übertragen Sie auch die Hardwarekonfiguration mit den Funktionen "Station > Exportieren..." und "Station > Importieren..." aus dem alten Projekt in das neue Projekt.

2

Falsch eingestellte Systemzeit
Wenn vor der Installation der STEP 7-Software die Systemzeit in der Systemsteuerung nicht dem aktuellen Datum entsprach, sondern z.B. auf ein Datum in der Zukunft eingestellt war und die Installation zu diesem Systemdatum durchgeführt wurde, so können beim Verlassen der Hardwarekonfiguration oder beim Beenden des SIMATIC Managers die folgenden Fehlermeldung erscheinen:

  • "Die Anweisung in ... verweist auf Speicher in 0x00000014. Der Vorgang read konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
    Klicken Sie auf OK, um das Programm zu beenden", oder
  • "Diese Anwendung wird aufgrund eines ungültigen Vorganges geschlossen", oder
  • "S7tgtopx verursacht einen Fehler durch eine ungültige Seite in Modul xxxx".

Durch das verstellte Systemdatum erhalten einige Dateien einen falschen Zeitstempel, wodurch die oben beschriebene Fehlermeldung ausgelöst wird. Öffnen Sie in der Systemsteuerung Ihres Betriebssystems den Dialog "Eigenschaften von Datum und Uhrzeit" und stellen Sie im Register "Datum und Uhrzeit" mit Hilfe der Scrollfunktionen das richtige Datum und die Uhrzeit ein.


Bild 02

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Übernehmen" und bestätigen Sie mit OK.

3 Inkompatibilität zu Betriebssystemen, SIMATIC Softwarepaketen und Internet Explorer
Überprüfen Sie, ob eine oder mehrere installierte SIMATIC Softwareprodukte kompatibel sind mit Ihrer aktuellen STEP 7 Version und Ihrem Betriebssystem. Informationen zur Kompatibilität zwischen STEP 7 und den Betriebssystemen, SIMATIC Softwarepaketen und dem Internet Explorer finden Sie unter den folgenden Beiträgen:
  • "Welche STEP 7 Version ist mit welchem Microsoft Windows-Betriebssystem kompatibel?", Beitrags-ID: 8250891.
  • "Welche SIMATIC Softwarepakete sind mit welchem Microsoft Windows-Betriebssystem und mit STEP 7 V5.5 kompatibel?", Beitrags-ID: 18734363.
  • "Welche STEP 7 Version ist mit welchem Internet Explorer kompatibel?", Beitrags-ID: 24254820.
4 Speicherbedarf reicht nicht aus
Überprüfen Sie den Speicherplatz auf der Festplatte und die Einstellung des virtuellen Arbeitsspeichers. STEP 7 V5.5 benötigt zwischen ca. 650 bis 900 MB freien Speicherplatz auf Ihrer Festplatte. Informationen zur Einstellung des virtuellen Arbeitsspeichers finden Sie in unserem Beitrag:
  • "Wie erfolgt die Einstellung für den virtuellen Arbeitsspeicher unter MS Windows XP/2000/ME/NT/9x?", Beitrags-ID: 20440472
5 Meldung: "Interner OLE-Fehler 256:26"
Erscheint beim Öffnen des SIMATIC Managers oder beim Öffnen eines STEP 7 Bausteins auch die Meldung "Interner OLE-Fehler" mit der Nummer 256:26, so empfehlen Ihnen unseren Beitrag:
  • "Wie kann die Meldung 256:26 "Es ist ein interner OLE-Fehler aufgetreten" behoben werden?", unter der Beitrags-ID: 10208766.
6 Fehlerhafte STEP 7 Installation
Die oben beschriebene Meldung erscheint auch dann, wenn einige Dateien der SIMATIC STEP 7 Software beschädigt sind oder wenn die Installation der STEP 7 Software abgebrochen wurde. In den meisten Fällen kann mit der Reparaturfunktion der STEP 7 CD der Softwarestand auf Ihrem PC wieder hergestellt werden.

Sollte es nicht möglich sein, mit der Reparaturfunktion der STEP 7 CD bzw. mit einer Neuinstallation von STEP 7 den Softwarestand auf Ihrem PC wieder herzustellen, empfehlen wir Ihnen, STEP 7 vorher komplett zu deinstallieren, sowie auch die Einträge in der Registry zu löschen. Hierzu empfehlen wir Ihnen unseren Beitrag:

  • "Wie kann STEP 7 inklusive aller Softwarepakete komplett deinstalliert werden?", unter der Beitrags-ID: 189025.

Anschließend können Sie STEP 7 neu installieren.

Suchbegriffe:
Systemmeldung, Zugriffsverletzung

 Beitrags-ID:13770987   Datum:2011-02-28 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour