afficher la liste des articles
CPU 300/400 Technologie F -- Création et édition de programmes F -- Créer et utiliser un programme F
Comment peut-on traiter les signaux qui ont généré un événement (TRIP) dans un S7-400F/FH, et comment faire pour les protocoler dans la station OS ?
Pourquoi obtient-on un message d'avertissement lors de la génération du bloc FB163, F_FB_RNG_16 et pourquoi ne peut-on pas charger ce bloc, si l'on utilise le Mobile Panel 277F IWLAN et une CPU 315F ( avec PROFINET ) ?
Quels sont les langages de programmation disponibles pour programmer des blocs sur les automates de sécurité ?
Pourquoi est-ce que le chargement de modification dans CFC est interrompu avec le message d’erreur „ Procédure de chargement interrompue " ?
Pourquoi les blocs de sécurité ne peuvent pas être chargés dans la CPU ?
Bibliothèque F
Distributed Safety V5.2 SP1 - Information pour l'enregistrement dans l'éditeur CONT/LOG, lorsque le DB Global F manque
Pourquoi les blocs de sécurité ne peuvent pas être chargés dans la CPU ?
Nº de référence:

DESCRIPTION :  
La CPU n'est pas configurée pour fonctionner en mode de sécurité. Le paramètre 'CPU contient programme de sécurité' doit être activé depuis la Configuration Matérielle (HW-Config) dans l'onglet 'Protection' des propriétés de la CPU. Il faut, de plus, donner un mot de passe pour la CPU et charger cette configuration dans la CPU.


Illustration 1 : Propriétés de la CPU


 ID contribution:13731232   Date:2007-11-14