|
QUESTION:
A quoi faut-il faire attention lors de la création d’une liaison
entre un PC et un S7-300 et S7-400 ?
REPONSE:
Vous pouvez voir dans l’image 1 une liaison configurée entre un
serveur OPC vers un SIMATIC 400 et une liaison non configurée
entre le serveur OPC et un SIMATIC 300.
Image 1 : Configuration de liaison dans NETPRO
Image 2 : Liaison configurée (S7 400)
Image 3 : Liaison non configurée (S7-300)
Vous pouvez voir dans l’image 2, que lors de la liaison
configurée une liaison a été configurée du coté SIMATIC 400(
liaison bilatérale).
Vous pouvez voir dans l’image 3, que lors de la liaison non
configurée aucune liaison n’a été configurée du coté SIMATIC 300
(liaison unilatérale).
La configuration doit être transférée dans la PC-Station après
la création des liaisons.
Vous trouverez des informations complémentaires détaillées sur le
CD SIMATIC NET sous le thème "Advanced PC
Configuration"
ATTENTION :
La configuration doit être aussi transférée dans la station Simatic
S7-400 après la création des liaisons configurées.
Explication :
Lors de la configuration d’une liaison vers un S7-400 dans NETPRO,
le projet doit être transféré dans les deux stations, ici la
"PC_Station" et l’automate "SIMATIC 400" par "Charger dans
Station". On parle ici d’une liaison configurée. Les liaisons S7,
qui sont définies du coté Client comme du coté Serveur - par ex.
du PC vers une station S7-400 – s’appelle aussi liaisons
"bilatérales".
Lors de la configuration d’une liaison vers un S7-300 dans NETPRO,
le projet ne doit être transféré que dans la PC-Station
par " Charger dans Station «. On parle ici d’une liaison non
configurée. Les liaisons S7, qui ne sont définies que du coté
Client - par ex. du PC vers une station S7-300 – s’appelle
aussi liaisons "unilatérales".
|