|
DOMANDA
A cosa occorre fare attenzione con una connessione tra un PC e
S7-300 e S7-400?
RISPOSTA
Nella Figura 1 si vede una connessione progettata dal server OPC a
SIMATIC 400 e una connessione non progettata dal server OPC a
SIMATIC 300.
Figura 1 Progettazione di una connessione in NETPRO
Figura 2 Connessione progettata (S7-400)
Figura 3 Connessione non progettata (S7-300)
Nella Figura 2 si vede che con la connessione progettata, lato
SIMATIC 400 è stata creata una connessione (connessione
bilaterale).
Nella Figura 3 si vede che con la connessione non progettata
lato SIMATIC 300 non è stata creata alcun connessione (connessione
unilaterale).
Dopo la creazione delle connessioni, la progettazione deve
essere trasferita sulla stazione PC.
Informazioni dettagliate sull'argomento si trovano sul CD
SIMATIC NET riferite a "Advanced PC Configuration"
ATTENZIONE
Con la connessione progettata, dopo la creazione delle
connessioni, la progettazione deve essere trasferita anche sulla
stazione SIMATIC S7-400.
Chiarimenti
Nella progettazione di una connessione verso un SIMATIC S7-400 in
NETPRO, il progetto, tramite "Carica nella stazione", deve essere
caricato su entrambe le stazioni, qui la "PC_Station" e il
controllore "SIMATIC 400". Qui si parla di una connessione
progettata. Le connessioni S7 che sono definite lato Client e anche
lato Server p. es. da PC ad una stazione AS S7-400, si chiamano
anche connessioni "bilaterali".
Nella progettazione di una connessione verso un SIMATIC S7-300
in NETPRO, il progetto, tramite "Carica nella stazione", deve
essere caricato solo sulla PC-Station. Qui si parla di una
connessione non progettata. Le connessioni S7 che sono definite
solo lato Client, p. es. dal PC ad una stazione AS S7-300, si
chiamano “unilaterali”.
|