|
PREGUNTA:
¿Qué hay que tener en cuenta al crear un enlace entre un PC y un
S7-300 / S7-400?
RESPUESTA:
En la figura 1 se ve un enlace
configurado entre el OPC-Server y un SIMATIC 400, y un enlace no
configurado entre el OPC-Server y un SIMATIC 300.
Figura 1: Configuración en el NETPRO
Figura 2 Enlace configurado
(S7-400)
Figura 3: Enlace no configurado
(S7-300)
En la figura 2 se ve que se ha creado un enlace
en el enlace configurado, visto desde el SIMATIC 400 (enlace
bidireccional).
En la figura 3 se ve que no se ha creado ningún
enlace en el enlace no configurado, visto desde el SIMATIC 300
(enlace unidireccional).
Después de crear los enlaces, hay que transferir
la configuración a la estación PC.
En el CD de SIMATIC NET se dispone de
información detallada sobre este tema, bajo el punto "Configuración
de PC avanzada"
ATENCION:
Después de crear los enlaces configurados, hay que transferir la
configuración a la estación SIMATIC S7-400.
Aclaración:
En la configuración de un enlace con un S7-400 en el NETPRO, con
ayuda de la función “Cargar en estación”, hay que transferir el
proyecto a ambas estaciones ( en este caso la estación "PC_Station"
y el control "SIMATIC 400"). En este caso se habla de un enlace
configurado. Los enlaces S7 que están definidos en la parte del
servidor como cliente (por ejemplo, entre el PC y el AS S7-400) se
llaman enlaces "bidireccionales".
En la configuración de un enlace con un S7-300
en el NETPRO, con ayuda de la función “Cargar en estación”, solo
hay que transferir el proyecto a la estación PC. En este caso se
habla de un enlace no configurado. Los enlaces S7 que se definen en
la parte del cliente (por ejemplo, entre el PC y el AS S7-300) se
llaman enlaces "unidireccionales".
|