|
FRAGE:
Kann ich zwei Drucker über die beiden seriellen Schnittstellen an
ein Panel (IF 2 und IF 1A) unter ProTool V6.0 SP1A anschließen?
ANTWORT:
Nein, es ist nicht möglich, zwei Drucker über die seriellen
Schnittstellen an einem Panel einzusetzen.
Die "IF 2"-Schnittstelle ist für den Anschluss eines
Drucker eingerichtet. Die zweite serielle Schnittstelle "IF
1A" ist ausschließlich für die Kommunikation zwischen dem Panel
und der S5 vorgesehen. Der zweite serielle Port "IF 1A" kann
auch nicht durch AktiveX-Elemente für den Anschluss eines zweiten
Druckers konfiguriert werden.
|