|
QUESTION:
Peut-on connecter deux imprimantes sur les deux interfaces série
d’un pupitre (IF2 et IF1A) avec ProTool V6.0 SP1A ?
REPONSE:
Non, il est impossible, de connecter deux imprimantes sur
les interfaces série d’un pupitre.
L’interface "IF2" est prévue pour la connexion d’une
imprimante. La seconde interface série "IF1A" est
exclusivement prévue pour la communication entre un pupitre et un
S5. La seconde interface série "IF1A" ne peut pas non plus
être utilisée par des contrôles AktiveX pour la connexion d’une
seconde imprimante.
|