|
PREGUNTA:
¿Se pueden conectar 2 impresoras a un panel a través de sus 2
interfases serie (IF 2 e IF 1A), utilizando ProTool V6.0 +
SP1A?
RESPUESTA:
No, no es posible conectar 2 impresoras a un panel a
través de sus interfases serie.
La interfase "IF 2" está diseñada para la
conexión de una impresora. La segunda interfase serie "IF
1A" solo está diseñada para la comunicación del panel con un
S5. La segunda interfase serie "IF 1A" tampoco se puede
conectar a una segunda impresora a través de elementos
AcriveX.
|