|
FRAGE:
Werden die Variablen am Panel weiterhin aktualisiert, wenn das
Panel mit mehreren Steuerungen kommuniziert und dann eine dieser
Steuerungen ausfällt?
ANTWORT:
Das Panel ist mit mehreren Steuerungen verbunden. Auf dem Panel
werden somit Werte aus den verschiedenen Steuerungen gleichzeitig
dargestellt. Bei Ausfall einer Steuerung sind die folgenden Fälle
zu unterscheiden:
Das Verhalten der Zeilen- und Grafikgeräte
- Auf der Anzeige dieser Geräte wird die Meldung ausgegeben, dass
die Verbindung zur ausgefallenen Steuerung unterbrochen ist. Keine
Variable in diesem Bild wird aktualisiert, d.h. auch nicht solche
Variablen, die noch mit ihrer Steuerung kommunizieren können.
- Wenn man nun Werte für Variablen vorgibt, die nicht mehr mit
einer Steuerung kommunizieren können, wird eine Fehlermeldung
ausgegeben.
- Bei den Variablen, die noch Verbindung zur ihrer Steuerung
haben, erscheint nach der Eingabe von Werten keine Meldung. Der
neue Wert wird in der Steuerung übernommen, aber auf dem Panel
nicht richtig angezeigt.
- Diejenigen Bilder, die keine Informationen der ausgefallenen
Steuerung enthalten, werden weiterhin aktualisiert.
Das Verhalten der WinCE-Geräte
- Bei den WinCE-Geräten wird eine Meldung ausgegeben, dass die
Verbindung zur ausgefallenen Steuerung unterbrochen ist.
- Die Werte von Variablen, die nicht mit der ausgefallenen
Steuerung kommunizieren, werden aktualisiert.
- Damit die Meldung über den Ausfall der Steuerung bei der
Bedienung des Panels nicht erscheint, kann man die ausgefallene
Steuerung mittels der ProTool-Funktion
"Steuerung_verbinden_trennen" vom Panel trennen.
|