visualizza l'elenco degli articoli
Tecnica H CPU 41x -- Configurazione e parametrizzazione hardware H -- Collegamento e cablaggio HW
Come si può collegare un apparecchio di servizio (ProTool) ad un sistema H (S7-400H)?
Impiego di unità analogiche come periferia ridondante
Tecnica H CPU 41x -- Configurazione e parametrizzazione hardware H -- Parametrizzazione e configurazione HW
Caricare nella CPU H la connessione di trasporto ISO (comunicazione con un S5)
Sistema S7-400H: Limitazione nell'impiego del tipo di funzionamento CP "100 Mbit/sec full duplex"
Come si progetta un modulo Y-Link con una CPU S7-200 come slave e un sistema S7-400H?
Quali modifiche hardware di componenti si possono eseguire durante il funzionamento di un sistema H?
Come si può collegare un apparecchio di servizio (ProTool) ad un sistema H (S7-400H)?
E' possibile utilizzare una CPU come I-Slave collegata ad un Y-Link solamente disattivando il modo di funzionamento "Messa in servizio / Test"
ProTool -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione della comunicazione verso S7
Impostazioni in "Stato/Forzamento di oggetto immagine" per l'impiego di un WinAC MP
Connessione di comunicazione tra S7-200 e ProTool/Pro V5.2 tramite CP5611 via PPI
Accoppiamento PPI di ProTool/Pro e S7-200
Collegamento di un Panel opp. PC con ProTool Runtime ad un S7-200 tramite PROFIBUS DP
Collegamento di un Panel ad un controllore S7-300/400
Impostazioni di connessione per una comunicazione tra ProTool/Pro e WinAC
Come si aumenta la performance degli apparecchi HMI?
Come è indicato nel tool di progettazione HMI l'indirizzo MPI di una FM, se questa non compare nella HW Config e di conseguenza è sconosciuta?
Come si può collegare un apparecchio di servizio (ProTool) ad un sistema H (S7-400H)?
Collegamento tramite Ethernet di un ProTool/Pro Runtime (PC) ad una stazione S7-300 opp. S7-400 dal CD SIMATIC NET 07/2001
ProTool/ProRT e S7-200 con cavo PC/PPI
Comunicazione Ethernet tra un ProTool/Pro Runtime (PC) e un CP243-1 (S7-200)
Collegamento tra ProTool/Pro e WinAC
Accoppiamento tra Operator Panel e WinAC Basis/WinAC RTX V4.0
Collegamento tra SIMATIC NET OPC-Server, ProTool/Pro RT e SIMATIC S7
Collegamento di un OP come slave DP - Configurazione dei tasti diretti DP
ProTool RT -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione della comunicazione verso S7
Accoppiamento PPI di ProTool/Pro e S7-200
Come si può collegare un apparecchio di servizio (ProTool) ad un sistema H (S7-400H)?
Collegamento di un Panel ad un controllore S7-300/400
Comunicazione Ethernet tra un ProTool/Pro Runtime (PC) e un CP243-1 (S7-200)
Collegamento di un Panel opp. PC con ProTool Runtime ad un S7-200 tramite PROFIBUS DP
ProTool/ProRT e S7-200 con cavo PC/PPI
Collegamento tramite Ethernet di un ProTool/Pro Runtime (PC) ad una stazione S7-300 opp. S7-400 dal CD SIMATIC NET 07/2001
Collegamento tra ProTool/Pro e WinAC
Collegamento tra SIMATIC NET OPC-Server, ProTool/Pro RT e SIMATIC S7
Collegamento di un OP come slave DP - Configurazione dei tasti diretti DP
Accoppiamento tra Operator Panel e WinAC Basis/WinAC RTX V4.0
Connessione di comunicazione tra S7-200 e ProTool/Pro V5.2 tramite CP5611 via PPI
Come si può collegare un apparecchio di servizio (ProTool) ad un sistema H (S7-400H)?
Numero di ordinazione:

Istruzioni
Un apparecchio di servizio non può essere collegato direttamente ad un controllore H con gli stessi indirizzi, perché gli indirizzi sul bus e le associazioni non sono univoche.


Figura 01

Il collegamento di apparecchi di servizio, esclusi i Push Button Panel, tramite un Y-Link ad un controllore Hnon rilasciato. Ulteriori informazioni sul collegamento di un Push Button Panel ad un sistema H tramite un Y-Link si trovano nel seguente articolo con ID: 15263039.

Nel seguito vengono presentati alcuni esempi di come si può collegare un apparecchio di servizio ad un controllore H.

  1. Collegamento di un apparecchio di servizio a più controllori
  2. Collegamento unilaterale di apparecchi di servizio
  3. Collegamento ridondante di apparecchi di servizio  
  4. Collegamento condiviso di apparecchi di servizio

1. Collegamento di un apparecchio di servizio a più controllori
In questa variante l'apparecchio di servizio viene collegato ai due controllori tramite un bus.

Se l'apparecchio di servizio è associato a più CPU, le CPU devono avere indirizzi diversi.


Figura 02

In questa configurazione, in caso di fuori servizio di una CPU, sull'apparecchio di servizio compare sempre una segnalazione di errore, se si deve accedere ai dati dell'apparecchio fuori servizio. L'apparecchio di servizio risulta quindi bloccato. Questo rappresenta un comportamento di sistema dei TD, OP, TP e PP, che sono progettabili con ProTool.

2. Collegamento unilaterale di apparecchi di servizio
L'
apparecchio di servizio viene collegato solo con un sistema parziale. In caso di fuori servizio della CPU di questo sistema parziale, il servizio non risulta più possibile.


Figura 03

Avvertenza
Con questa variante si raccomanda l'impiego di un Mobile Panel. In ogni sistema di bus dei due controllori deve inoltre essere presente un box di collegamento per il Mobil Panel.

3. Collegamento ridondante di apparecchi di servizio
La possibilità "più
semplice" è collegare un apparecchio di servizio ad ognuno dei sistemi parziali. Questa possibilità corrisponde al meglio al principio della ridondanza, poiché l'hardware è presente due volte.


Figura 04

4. Collegamento condiviso di apparecchi di servizio
Uno o più apparecchi di servizio ed ognuno dei sistemi parziali dell' S7-400H vengono collegati ad un proprio segmento MPI/PROFIBUS.

La suddivisione in singoli segmenti si ottiene con l'impiego di repeater. Eliminando il singolo repeater tramite la tensione di alimentazione, all'apparecchio di servizio lato controllore si presenta sempre un solo segmento e quindi una sola CPU. Su entrambe le CPU deve essere impostato lo stesso indirizzo.


Figura 05

L'allineamento dati eseguito dal sistema operativo dell'S7-400H tra i controllori parziali assicura che in entrambi i sistemi parziali dopo la commutazione i dati sono identici. Ad ogni introduzione da parte dell'apparecchio di servizio questi dati vengono "distribuiti" quasi contemporaneamente dal sistema operativo in entrambi i sistemi.

Avvertenza 
La possibilità di alimentazione in tensione del repeater può avvenire p. es. tramite con "commutatore", in modo che alla tensione di alimentazione sia sempre collegato un solo repeater. La commutazione può avvenire manualmente tramite un interruttore o automaticamente tramite uscite digitali. Poiché togliendo il primo repeater la resistenza di chiusura interna non è attiva, è necessaria una resistenza di chiusura attiva.


Figura 06
 

Componenti

Listino N.

Repeater 

6ES7 972-0AA01-0XA0

Active terminating element

6ES7 972-0DA00-0AA0

Impostazioni in STEP7
Per questa configurazione i 2 controllori parziali devono avere gli stessi indirizzi MPI o PROFIBUS.
In caso di progetti integrati l'apparecchio di servizio non può essere collegato con le subreti corrispondenti.

Stesura della connessione tra apparecchi di servizio e CPU S7-400
Di principio nella stesura di una connessione dell'apparecchio di servizio con una CPU S7-400 tramite MPI/PROFIBUS viene verificato il numero di rack del telaio portaschede, il posto connettore e l'indirizzo di partner. I due controllori del sistema H hanno di principio numeri di rack diversi. In WinCC Flexible nella progettazione di una connessione con MPI/PROFIBUS deve essere assegnato un numero di rack univoco.

Affinché l'apparecchio di servizio - vedi la Figura 7 - possa stabilire una connessione con entrambe le CPU, nei parametri "Posto connettore" e "Telaio portaschede" deve essere registrato uno zero. Indipendentemente dal telaio portaschede e dal posto connettore viene poi stabilita una connessione verso la CPU che l'apparecchio di servizio trova all'indirizzo di partner indicato.

Avvertenza
Se il progetto ProTool è integrato nel progetto STEP7, in questa variante l'apparecchio di servizio non può essere collegato con le corrispondenti subreti in NetPro.
Se con la configurazione con PROFIBUS DP compaiono difficoltà nella comunicazione, è necessario ricalcolare i parametri di rete.
Gli apparecchi di servizio collegati in modo "condiviso" tramite i repeater devono essere perciò progettati su un ramo DP della CPU come "altri partner" (partner di default).

Impostazioni di comunicazione sotto ProTool

  • Il progetto ProTool non deve essere integrato nel progetto STEP 7. La progettazione può essere fatta funzionare "all'esterno" dell'intero progetto H STEP7.
  • Nella parametrizzazione dell'apparecchio di servizio occorre digitare il posto connettore 0 e il telaio portaschede 0 del partner di comunicazione, affinché possa realizzarsi la stesura della connessione tra l’apparecchio di servizio e CPU.
  • L'indirizzo MPI/PROFIBUS dell'apparecchio di servizio e del controllore devono essere univoci.


Figura 07

 Articolo con ID:13595393   Data:2008-02-29 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour