|
PREGUNTA:
¿Cómo se pueden utilizar los puertos COM (a partir del 3) para la
transferencia serie del proyecto del ProTool?
RESPUESTA:
En el software de configuración del ProTool, sólo se pueden elegir
los puertos COM1 y COM2 en la configuración para realizar la
transferencia serie. Las interfases a partir del COM3 no se pueden
seleccionar en el ProTool.
Figura 1: Configuración para la transferencia
serie
Remedio: Sin
embargo, se dispone de la posibilidad de numerar los puertos COM
del PC a elección, es decir, el puerto COM que se vaya a utilizar
para la transferencia del proyecto del ProTool (por ejemplo, el
COM3), se puede configurar como COM1 o COM2.
- Arranque la opción de inicio
de Windows "Panel de control -> Sistema".
- Seleccione el registro
"Hardware" y pulse la opción "Administrador de
dispositivos".
- Elija la opción
"Interfases (COM y LPT)", por ejemplo, el
COM3.
- Abra las Propiedades
de la interfase haciendo doble click sobre ella.
- Seleccione el registro
"Configuración de la interfase" y haga click sobre
"Ampliado".
- En "Número de interfase
COM", se puede modificar el número del puerto a COM1 o
COM2.
Figura
2: Asignar el nombre del Puerto COM
Conceptos de búsqueda: Interfase
serie, puerto serie
|