Beitragsliste anzeigen
ProTool -- HMI Projektierung erstellen -- Ausgabe von Protokollen, Bildern, Meldungen und Dokumenten
Druckseite verschoben bei Meldeprotokollierung mit Graphikgeräten und Drucker EPSON LQ300 
Absturz von ProTool/Lite V5.2 SP2 beim Drucken von Reports
Querverweisliste unter ProTool ausdrucken.
Funktion Bildliste drucken(Bilder beinhalten Kurven, Balken und Grafiken)
Wie kann mit einem Windows-basierten ProTool Panel über HyperTerminal auf einem Drucker eine Meldeprotokollierung, Hardcopy oder ein Protokollausdruck durchgeführt werden?
Drucken mit einem RMOS-Panel über HyperTerminal (serielle Datenkommunikation)
Welche Einstellungen sind vorzunehmen, damit ich mit einem Windows-basierten Panel (außer der 170er Serie) auf einem Netzwerkdrucker drucken kann?
Touch Panel / Operator Panel -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Zusatzkomponenten verwenden
Welche Möglichkeiten des direkten Datenaustauschs zwischen einer FM 357-2 und einem Panel bzw. einer Runtime (ProTool, WinCC flexible) gibt es?
Welche Einstellungen sind beim Anschluss eines Druckers an einem Windows-basierten Panel zu beachten?
Welche Geräte können direkt mit einem Panel verbunden werden?
Druckseite verschoben bei Meldeprotokollierung mit Graphikgeräten und Drucker EPSON LQ300 
Wie können Daten über USB von einem WinCC flexible Projektierungsrechner zu einem Windows-basierten Bediengerät transferiert werden und welche USB-Kabel können dafür verwendet werden?
Diskettenlaufwerk an OP 15, OP 17 und C7-624.
Wie kann die "Sleep Funktion" bei Brother-Druckern abgeschaltet werden?
Welche Einstellungen sind vorzunehmen, damit ich mit einem Windows-basierten Panel (außer der 170er Serie) auf einem Netzwerkdrucker drucken kann?
Kabel für das Laden der Projektierung auf OP/TP
Zwei Drucker über serielle Schnittstellen an ein Panel anschließen
Welche externen Speichermedien können Sie mit den SIMATIC Panels verwenden, bzw. welche Speicherkarten-Schnittstellen haben diese?
Druckseite verschoben bei Meldeprotokollierung mit Graphikgeräten und Drucker EPSON LQ300 
Bestellnummer:

FRAGE:
Welche Einstellungen muss man treffen, damit bei der Meldeprotokollierung mit einem Graphikgerät und dem Drucker EPSON LQ300 die "Druckseite" richtig gedruckt wird?

ANTWORT:  
Bei der Meldeprotokollierung mit einem Graphikgerät und Drucker EPSON LQ300 wird pro Ausdruck die "Druckseite" um ca. 1 Zeile nach vorne verschoben. Nach ca.15 Seiten fängt der Ausdruck bei Einsatz von Endlospapier in der Seitenmitte an.

Abhilfe:
In ProTool sollten folgende Einstellungen getroffen werden:

  • Unter Zielsystem > Drucker > Einstellungen  wählen Sie bitte: Drucker auswählen > duplizieren.
  • Vergeben Sie für den Drucker einen Namen und wählen Sie nun den Schaltfläche "Parameter".
  • In den Parametern des neuen Druckers hängen Sie bitte in der Grundinitialisierung folgenden String an:
    ,1bh,28h,55h,01h,00h,0ah,1bh,28h,43h,02h,00h,e0h,10h

Dies bewirkt eine Initial-Einstellung des Druckers auf die Papierlänge 12 Zoll.

 Beitrags-ID:13283546   Datum:2002-10-15 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour