Beschreibung
Wie eine S7-400 CPU als DP-Slave an einem Fremd-Master oder als DP-Slave Station aus einem anderen Projekt als der DP-Master projektiert werden kann, wird in diesem Beitrag beispielhaft dargestellt.
Die Nutzung einer S7-400 CPU ist erst ab STEP 7 Version 5.1 SP 2 und nur mit bestimmten CPUs möglich. Für den Master benötigen Sie die GSD - Datei für die S7-400 CPU. Die GSD - Datei kann unter der Beitrags-ID: 25331800 heruntergeladen werden.
Hinweis
Wenn Sie die CPU an eine S7 Station im gleichen STEP 7 Projekt koppeln möchten, dann verfahren Sie bitte nach der Anleitung unter der Beitrags-ID 6518822. In diesem Beispiel ist zwar die Kopplung einer S7 300 als DP-Slave an eine S7 400 (DP-Master) beschrieben, aber das Prinzip bleibt bei der Projektierung einer S7 400 als DP-Slave gleich.
Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie Sie bei der Parametrierung vorgehen müssen
- Konfigurieren Sie Ihre Hardware.
- Stellen Sie die DP-Schnittstelle der S7-400 CPU auf DP-Slave.

Bild 1: Betriebsart DP - Schnittstelle
- Konfigurieren Sie die Ein und Ausgangsmodule Ihres Slaves.

Bild 2: Konfiguration Ein- / Ausgabemodule
- Stellen Sie am Master und am Slave die gleiche Baudrate ein.
- Wählen Sie ein Busprofil.
Hinweis
Das Profil "DP" ist für die meisten DP-Buskonfigurationen geeignet. Bei bestimmten Buskonstellationen sind besondere Parameter notwendig. Sie können in diesen Fällen das Profil "Standard" oder "Benutzerdefiniert" nutzen.

Bild 3: Profibus Netzeinstellungen
- Laden Sie Ihre Konfiguration in die 400er CPU.
- Konfigurieren Sie im Programmiertool des DP-Masters den Slave ( Sie finden die S7-400 als DP-Slave im HW-Katalog unter "PROFIBUS-DP > Weitere FELDGERÄTE > SPS > SIMATIC" ).
- Überprüfen Sie, ob im "S7-400 DP-Slave" 3 Leermodule vorhanden sind bzw. fügen Sie gegebenenfalls drei Leermodule ein.

Bild 4: Leermodule einfügen
- Konfigurieren Sie nun ihre Module. Beachten Sie dabei die richtige Reihenfolge ihrer Module

Bild 5: Module konfigurieren
Die folgende Tabelle zeigt, wie die Eingänge und Ausgänge von Master und Slave zusammenpassen müssen.
| DP-Master |
DP-Slave |
| Art |
Länge |
Konsistenz |
Art |
Länge |
Konsistenz |
| Eingang |
2 Worte |
gesamte Länge |
Ausgang |
2 Worte |
gesamte Länge |
| Eingang |
4 Worte |
Einheit |
Ausgang |
4 Worte |
Einheit |
| Ausgang |
7 Worte |
gesamte Länge |
Eingang |
7 Worte |
gesamte Länge |
| Ausgang |
10 Worte |
Einheit |
Eingang |
10 Worte |
Einheit |
|