afficher la liste des articles
Multi Panel -- Montage et paramétrage du matériel -- Etablir une liaison
Comment peut-on transférer dans un pupitre, à l’aide d’une liaison Ethernet, un projet créé avec WinCC (TIA Portal) ?
Pourquoi n'est-il pas possible d'accéder depuis un pupitre à un répertoire partagé sous Windows XP SP3 ?
A quoi faut-il faire attention lors de la connexion à une CPU SIMATIC ET 200 d'un appareil SIMATIC HMI configuré avec WinCC flexible ES ?
Comment intégrer un pupitre opérateur IHM dans un réseau local ?
Pourquoi ne voit-on pas l'ensemble des onglets dans les réglages "Internet Settings" des pupitres opérateurs SIMATIC (uniquement sous Windows CE) ?
Comment visualiser l'état actuel d'une CPU sur un pupitre opérateur WinCC flexible ?
Connexion via Microsoft ActiveSync pour MP270, MP370 
Quels périphériques peuvent être raccordés sur le port USB de pupitres basés sur Windows?
Comment faire pour transférer des Données à partir d'un Serveur vers un pupitre sur Base Windows à travers le Protocole FTP ?
Actualisation des variables lors de la perte d'un automate
Comment peut-on communiquer avec un nombre quelconque d'automates via la fonction système "Changer connexion" du Runtime PC WinCC flexible, ou d'un pupitre ?
Comment transférer un projet dans un pupitre avec WinCC flexible via routage S7 ?
Quels câbles de liaison existe-t-il pour les connexions entre les pupitres opérateurs et les différents automates ?
Comment raccorder un pupitre à une station SIMATIC H ?
Quels fichiers GSDML existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profinet IO?
Quels fichiers GSD existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profibus DP?
Comment accéder avec un Panel / PC sur Microsoft Windows 2003 Server ?
Comment faire pour établir une liaison entre un pupitre sur base Windows et un SIMATIC S5 ?
Pourquoi la liaison vers l'automate via l'interface IF1 A (IF1 B) (IF2) du pupitre opérateur ne peut-elle pas être établie ?
Comment faire pour sauvegarder/modifier la taille et la position du clavier sur les pupitres opérateur sur base Windows ?
Comment lire l'adresse PROFIBUS/MPI courante d'un pupitre Windows CE ?
Connexion via Microsoft ActiveSync pour MP270, MP370 
Nº de référence:

QUESTION:
Comment doit-on configurer Microsoft ActiveSync pour les MP270 et MP370? 

REPONSE:
Le pré requis pour la configuration est que Microsoft ActiveSync soit installé sur votre PC. Vous pouvez télécharger ce programme sur Internet à l’adresse suivante http://www.microsoft.com/downloads Le fichier lisez-moi donne les comptabilités entre le logiciel et les versions de Windows.

Une fois ces préparatifs terminés vous pouvez commencer la configuration.

Les réglages suivants sont basés sur un MP370 (ils sont également valides pour les MP270)

Note:
ProTool-Runtime doit être fermé sur le pupitre et vous devez cliquer sur le bouton de la barre de taches puis sur le bouton de panneau de configuration. 

  1. Dans le menu Démarrer sélectionner : "Démarrer  > Programmes > Communications > Remote Networking".
  2. Créer une nouvelle liaison en double cliquant sur  "Créer une nouvelle connexion " :

·        Nommer cette Liaison par exemple  "ActiveSync".

·        Sélectionner " Connexion Directe " et cliquer sur "Suivant". 

·        Sélectionner le type de raccordement par exemple  "Câble Série sur le COM2"

·        Cliquer sur "Paramètre ".

·        Entrer les différentes données ci dessous dans l’onglet "Réglages Port ":

   Bits par Seconde : "19200"
   Bits de données : "8"
   Parité : "Aucune"
   Bits d’arrêt : "1"
   Contrôle de Flux : "Matériel"

  1. Cliquer sur "OK" et terminer par "Finish".
  2. Aller dans le Panneau de configuration via le menu  "Démarrer  > Paramètres  > Panneau de Configuration "

·        Double cliquer sur  "Communications".

·        Sur le champ "Nom d’appareil " , saisissez le nom de votre choix.

  1. Aller sur l’onglet "Connexion PC ":

·        Cocher la case "Validation de la Connexion Directe vers le PC bureau ".

·        Via le bouton "Change" choisir la connexion "ActiveSync" crée dans l’étape 2.

·        Cliquer sur "OK" et de nouveau sur "OK".

Réglages sur le PC

  1. Aller dans le menu "Démarrer  > Paramètres > Panneau de Configuration ".
  2. Double cliquer sur "Système" et aller dans l’onglet "Matériel".
  3. Cliquer sur le Bouton "Gestionnaire de Périphérique ".
  4. Dans l’arborescence aller sur  "Ports (COM & LPT)" sélectionner "Communications Port (COM2)" .
  5. Et effectuer sur l’onglet "Réglages Ports " les réglages comme indiqués ci-dessous  



Image 1: Réglages Ports série du PC

 

  1. Acquitter avec le bouton "OK".

Créer une nouvelle connexion entre le Pupitre et le PC

  1. Pour cela vous avez besoin d’un câble de connexion NULLMODEM pour le raccordement entre les deux appareils. 

    Image2: Câblage du câble Nullmodem pour Sync Active ( 11 KB )    
  2. Raccorder le câble Nullmodem d’un côte  sur l’interface "IF 2" du Pupitre et sur le COM2  du  PC.
  3. Quitter ProTool si ce programme était lancé sur votre PC .
  4. Lancer sur votre PC le programme Microsoft ActiveSync via le menu  "Démarrer > Programme > Microsoft ActiveSync" et cliquer sur le bouton   "Suivant".



Image 3: Installation d’une connexion  

  1. Lancer le réglage d’une connexion sur le Pupitre via le menu  "Démarrer  > Programme  > Communications > PC-Link".
  2. Le PC attend la connexion d’un pupitre.



Image 4:  Réglage d’une connexion automatique vers un  Pupitre  

  1. Lorsque la liaison est établie entre le Pupitre et le PC, une fenêtre de dialogue concernant la Synchronisation apparaît sur le PC. Si vous cliquer sur le bouton pour valider la demande de synchronisation, les données du pupitre et les données de votre PC se synchronisent, cela signifie par exemple que dans le cas d’un organiseur type Palm, les données  Outlook seront synchronisées. De base les données ne sont pas synchronisées !
  2. La fenêtre ci dessous apparaît ensuite des que la liaison a été établie  



Image5: Microsoft ActiveSync

Note :
Si la connexion n’arrive pas à s’établir, veillez redémarrer votre PC et recommencer la procédure selon les étapes 1-6 . 

  1. Si  Microsoft ActiveSync n’arrive pas à établir de liaison, veuillez vérifier les réglages effectués dans  Microsoft ActiveSync , aller dans le menu  "Données  > Paramètres de la liaison " :



Image6: Réglages de la connexion 

Avec cette liaison vous pouvez transférer des données et des programmes du PC vers le Pupitre.

Information Importante :
Aucune garantie ne peut être donnée sur le fonctionnement correct d’un logiciel d’un partenaire comme par ex. Microsoft Active Sync- . Veuillez noter que seulement des programmes construit sur des architectures MIPS ou  RISC fonctionnent sur les MP et TP. 

Mots clefs:
Transfert de données 



 ID contribution:12933294   Date:2003-04-28