Mostrar lista de artículos
Multi Panel -- Montaje y parametrización del hardware -- Crear enlaces
¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC (TIA Portal) a un panel de operador a través de Ethernet?
¿Por qué no se puede acceder con un panel a una carpeta compartida (liberada) en Windows XP + SP3?
¿Qué ajustes hay que tener en cuenta al conectar un equipo SIMATIC HMI, configurado con el WinCC flexible ES, a una CPU SIMATIC ET 200?
¿Cómo se puede integrar un equipo HMI en una red local?
¿Por qué no se ven todos los registros en los "Ajustes de Internet" de los equipos de servicio SIMATIC (sólo con los equipos Windows CE)?
¿Cómo se puede visualizar en un equipo de servicio WinCC flexible el estado actual de una CPU?
Enlace Microsoft ActiveSync para MP270 y MP370
¿Qué hardware se puede conectar a la interfase USB de los paneles basados en Windows?
¿Cómo se pueden transferir datos desde un servidor a un panel con Windows CE, utilizando el protocolo FTP?
Actualización de las variables al fallar un PLC
¿Cómo se puede acceder a múltiples sistemas de automatización consecutivamente, desde el WinCC flexible PC-Runtime o desde un panel, utilizando la función del sistema "Enlace conmutable"?
¿Cómo se puede transferir un proyecto a un panel de operador a través de S7-Routing y el WinCC flexible?
¿Qué cables de conexión existen para conectar los equipos de servicio con los diferentes controles?
¿Cómo se puede conectar un panel a una estación SIMATIC H?
¿Qué archivos GSDML existen para los equipos de servicio en Profinet IO?
¿Qué archivos GSD existen para los equipos de servicio en PROFIBUS DP?
¿Cómo se puede acceder desde un Panel / PC a un Microsoft Windows 2003 Server?
¿Cómo se crea la conexión entre un equipo basado en Windows y un SIMATIC S5?
¿Por qué no se puede crear ningún enlace con el control, desde la interfase IF1 A (IF1 B) (IF2) del equipo de servicio?
¿Cómo se puede modificar y guardar la posición y tamaño del teclado en los equipos de servicio basados en Windows?
¿Cómo se puede leer la dirección MPI / PROFIBUS actual de un panel con Windows CE?
Enlace Microsoft ActiveSync para MP270 y MP370
Referencia:

 

PREGUNTA:
¿Cómo se configura un enlace Microsoft ActiveSync con un MP270B y un MP370? 

RESPUESTA:
El requerimiento necesario para la configuración es que Microsoft ActiveSync esté instalado en el PC. Este programa se puede descargar desde la siguiente página de Internet:http://www.microsoft.com/downloads. La compatibilidad del programa con los sistemas operativos se pueden ver en el archivo LEEME.

Después de haber preparado esto en el PC, ya se puede comenzar con la configuración.

Esta FAQ se refiere a los siguientes componentes hardware y software:

Componentes

Referencia

Panel táctil MP270B

6AV6 542-0AG10-0AX0

Panel de operador MP270B

6AV6 542-0AD15-2AX0

Panel táctil MP370

6AV6 545-0AD10-0AX0

Panel de operador MP370

6AV6 542-0AD10-0AX0

ProTool/Pro 6.0

6AV6 581-3BX06-0AX0

Microsoft Active Sync 3.5

-

Tabla 1: Hardware y software utilizado

Ajustes en el panel, tomando como ejemplo un MP370 (es también válido para el MP270)

Advertencia:
El Runtime del ProTool debe estar cerrado en el panel y hay que hacer click sobre la tecla "Taskbar" en el menú de arranque.  También hay que hacer click sobre la opción "Panel de control". 

  1. Seleccione la opción del menú "Inicio -> Programas -> Comunicaciones -> Conexión de red remota".
  2. Cree una nueva variable, para lo cual hay que hacer doble click sobre "Crear nueva variable":

·Asigne un nombre al enlace, por ejemplo "ActiveSync".

·Seleccione "Conexión directa" y haga click en "Siguiente". 

·Decida el modo de servicio que se quiere utilizar, por ejemplo "Cable serie en el COM2"

·Haga click en "Configurar".

·Utilice los siguientes ajustes en el registro "Configuración del puerto":

    Velocidad de bus: "19200"
    Bits de datos: "8"
    Paridad: "Ninguna"
    Bits de parada: "1"
    Control de flujo: "Hardware"

  1. Haga click en "OK" y después en "Terminar".
  2. Cambie ahora al Panel de control con ayuda de la opción"Inicio -> Configuración -> Panel de control"

·Haga doble click en "Comunicaciones".

·Modifique el registro "Nombre del dispositivo" e indique un nombre cualquiera.

  1. Seleccione el registro "Conexión del PC":

·Active la opción "Permitir la conexión directa con el PC".

·A través del botón "Cambio", seleccione el enlace "ActiveSync" creado en el paso 2.

·Haga click en "OK" y de nuevo en "OK".

Ajustes en el PC

  1. Seleccione la opción de Windows "Inicio -> Configuración -> Panel de control"
  2. Haga doble click sobre "Sistema" y seleccione el registro "Hardware"
  3. Haga click sobre el botón "Administrador de dispositivos"
  4. Haciendo doble click sobre el árbol de directorios en "Puertos (COM & LPT)", seleccione "Puerto de comunicación (COM2)"
  5. Realice los siguientes ajustes en el registro "Configuración del enlace"



Figura 1: Configuración del enlace en el PC

Advertencia:
Las propiedades del puerto del PC deben coincidir con los ajustes hechos en "Ajuste de los puertos" en el panel

  1. Acepte el cuadro con "OK".

Creación de un enlace entre el panel y el PC

  1. Para conectar los 2 equipos hay que utilizar un cable Cero módem

    Figura 2: Asignación del cable cero módem para Active Sync ( 11 KB )  
  2. Conecte la interfase "IF 2" del panel a través de un cable cero módem con el puerto COM2 del PC.
  3. Cierre ProToolen el PC en caso de que esté arrancado.
  4. Active en el PC el Microsoft ActiveSync, utilizando para ello la opción "Inicio -> Programas -> Microsoft ActiveSync" y haga click en "Siguiente".



Figura 3: Creación del enlace 

  1. Arranque el enlace con el panel bajo "Inicio -> Programas -> Comunicaciones -> PC-Link".
  2. El PC intenta crear un enlace con el panel.



Figura 4: Creación automática del enlace con el panel

  1. Si se haya creado el enlace entre el panel y el PC, aparece un cuadro de diálogo en el PC para sincronizar los datos. Este cuadro sólo se debe aceptar cuando se desea la sincronización entre los datos del panel y los datos del PC. Sincronización significa que, por ejemplo, se sincronizan los datos de Outlook con una PALM. Normalmente no hay que hacer ninguna sincronización de los datos.
  2. Si todo funciona correctamente, debe aparecer la siguiente ventana.



Figura 5: Microsoft ActiveSync

Advertencia:
Si no se consigue que el enlace se cree, hay que arrancar el PC de nuevo y efectuar otra vez los pasos 1-6. 

  1. Si Microsoft ActiveSync no puede crear ningún enlace, compruebe los siguientes ajustes bajo "Archivo -> Configuración de enlaces":



Figura 6: Configuración del enlace

Con este enlace ya se pueden transferir datos y software desde el PC a los paneles.

Advertencia importante:
No se puede dar ninguna garantía sobre el correcto funcionamiento de software ajeno, por ejemplo Microsoft Active Sync. Tenga en cuenta que no está garantizado que funcionen los programas ofertados en Internet (MIPS o RISC). 

Conceptos de búsqueda:
Transferencia de datos

 Nr. de identificación (ID):12933294   Fecha:2007-08-20