Beitragsliste anzeigen
Multi Panel -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Verbindungen einrichten
Wie kann eine WinCC (TIA Portal) Projektierung über Ethernet auf ein Bediengerät übertragen werden?
Warum kann ich mit meinem Panel nicht auf einen freigegebenen Ordner unter Windows XP SP3 zugreifen?
Welche Einstellungen sind beim Anschluss eines SIMATIC HMI-Gerätes, projektiert mit WinCC flexible ES an eine SIMATIC ET 200-CPU, zu beachten?
Wie kann ein HMI Bediengerät in ein lokales Netzwerk integriert werden?
Warum sind unter den "Internet Settings" der SIMATIC Bediengeräte (nur Windows CE-Geräte) nicht alle Register sichtbar?
Wie lässt sich an einem WinCC flexible Bediengerät der aktuelle Status der CPU visualisieren?
Microsoft ActiveSync Verbindung für MP270, MP370 
Welche Hardware kann an die USB-Schnittstelle von Windows-basierten Panels angeschlossen werden?
Wie können Daten von einem Server zu einem Windows-basierten Panel über das FTP-Protokoll übertragen werden?
Aktualisierung der Variablen beim Ausfall einer Steuerung
Wie lassen sich mit der WinCC flexible PC Runtime oder einem Panel beliebig viele Automatisierungssysteme durch die Systemfunktion "Wechsele Verbindung" nacheinander ansprechen?
Wie kann mit WinCC flexible ein Projekt über S7-Routing in ein Bediengerät übertragen werden?
Welche Anschlussleitungen gibt es für die Verbindungen zwischen den Bediengeräten und den verschiedenen Steuerungen?
Wie kann ein Panel mit einer SIMATIC H-Station verbunden werden?
Welche GSDML-Dateien gibt es für die Bediengeräten bei Profinet IO?
Welche GSD-Dateien gibt es für die Bediengeräte bei Profibus DP?
Wie kann mit einem Panel / PC auf einen Microsoft Windows 2003 Server zugegriffen werden?
Wie wird die Verbindung zwischen einem Windows-basierten Panel und einer SIMATIC S5 hergestellt?
Warum wird vom Bediengerät über die Schnittstelle IF1 A (IF1 B) (IF2) keine Verbindung zur Steuerung aufgebaut?
Wie kann die Größe und Position der Tastatur auf den Windows-basierten Bediengeräten verändert und gespeichert werden?
Wie kann ich die aktuelle MPI / PROFIBUS-Adresse eines Windows CE Panel auslesen?
Microsoft ActiveSync Verbindung für MP270, MP370 
Bestellnummer:

FRAGE:
Wie projektiert man eine Microsoft ActiveSync Verbindung für MP270 und MP370? 

ANTWORT:
Voraussetzung für die Projektierung ist, dass auf dem PC Microsoft ActiveSync installiert ist. Dieses Programm können Sie im Internet unter http://www.microsoft.com/downloads herunterladen. Die Kompatibilitäten des Programms zu den Betriebssystemen finden Sie in der Readme.

Nachdem diese Vorbereitungen am PC getroffen sind, kann mit der Projektierung begonnen werden.

Die Einstellungen am Beispiel eines MP370 (gilt auch für MP270)

Hinweis:
Die ProTool-Runtime auf dem Panel muss beendet und im Bootloader die Schaltfläche "Taskbar" angeklickt werden.  und die Schaltfläche "Control Panel" angeklickt werden. 

  1. Wählen Sie bitte im Startmenü: "Start > Programs > Communications > Remote Networking".
  2. Legen Sie eine neue Verbindung an, indem Sie auf "Make New Connection" doppelklicken:
  • Geben Sie der Verbindung einen Namen - z. B. "ActiveSync".
  • Wählen Sie "Direct Connection" und klicken auf "Next". 
  • Entscheiden Sie sich für die Verbindungsart, die Sie verwenden möchten - z. B. "Serial Cable on COM2"
  • Klicken Sie auf "Configure".
  • Verwenden Sie bitte folgende Einstellungen im Register "Port Settings":

   Baud Rate: "19200"
    Data Bits: "8"
    Parity: "None"
    Stop Bits: "1"
    Flow Control: "Hardware"

  1. Klicken Sie auf "OK" und dann auf "Finish".
  2. Wechseln Sie in das Control Panel über "Start > Settings > Control Panel"
  • Doppelklicken Sie auf "Communications".
  • Ändern Sie im Register "Device Name" den "Device Name" in einen beliebigen Namen um.
  1. Wechseln Sie in das Register "PC Connection":
  • Setzen Sie einen Haken bei "Enable Direct Connection to the Desktop Computer ".
  • Wählen Sie über den Button "Change" die im zweiten Schritt erzeugte Verbindung "ActiveSync" aus.
  • Klicken Sie auf "OK" und danach nochmals auf "OK".

Die Einstellungen am PC

  1. Wählen Sie im Startmenü "Start > Einstellungen > Systemsteuerung" aus.
  2. Doppelklicken Sie auf "System" und wechseln Sie dann in das Register "Hardware".
  3. Klicken Sie auf den Button "Gerätemanager".
  4. Wählen Sie mit einem Doppelklick  im Verzeichnisbaum unter "Ports (COM & LPT)" den "Communications Port (COM2)" aus.
  5. Treffen Sie folgende Einstellungen im Register "Anschlusseinstellungen"



Bild 1: Anschlusseinstellungen am PC

Hinweis:
Die Schnittstelleneigenschaften des Rechners müssen mit den Einstellungen der "Port Settings" am Panel übereinstimmen

  1. Bestätigen Sie den Dialog mit "OK".

Herstellen einer Verbindung zwischen Panel und PC

  1. Sie benötigen zur Verbindung der beiden Geräte ein NULLMODEM-Kabel. 

    Bild 2: Belegung des Nullmodemkabel für Active Sync ( 11 KB )  

  2. Verbinden Sie die "IF 2"-Schnittstelle des Panels über das Nullmodem-Kabel mit dem COM2-Port des PCs.
  3. Beenden Sie ProTool auf ihrem PC, falls es gestartet ist.
  4. Starten Sie am PC Microsoft ActiveSync unter "Start > Programme > Microsoft ActiveSync" und klicken Sie dann auf  "Weiter".



Bild 3: Verbindung herstellen 

  1. Starten Sie am Panel den Verbindungsaufbau unter "Start > Programs > Communications > PC-Link".
  2. Der PC versucht eine Verbindung zum Panel aufzubauen.



Bild 4: Automatischer Verbindungsaufbau zum Panel

  1. Wenn die Verbindung zwischen dem Panel und dem PC hergestellt ist, wird am PC ein Dialog für das Synchronisieren von Daten aufgeblendet. Dieser Dialog sollte nur bestätigt werden, wenn eine Synchronisation von Panel-Daten und PC-Daten gewünscht wird. Synchronisation bedeutet, dass z.B. bei einem Palm die Outlook-Daten abgeglichen werden. Normalerweise ist die Synchronisation der Daten nicht durchzuführen!
  2. Bei erfolgreichem Verbindungsaufbau sehen Sie folgendes Fenster



Bild 5: Microsoft ActiveSync

Hinweis:
Bei misslungenem Verbindungsaufbau starten Sie ihren Computer neu und führen Sie die Schritte 1-6 nochmals aus. 

  1. Wenn Microsoft ActiveSync keine Verbindung aufbauen konnte, überprüfen Sie bitte in Microsoft ActiveSync unter "Datei > Verbindungseinstellungen" folgende Einstellungen:



Bild 6: Verbindungseinstellungen

Mit dieser Verbindung können Sie Daten und Software vom PC auf das Panel übertragen.

Wichtiger Hinweis:
Eine Garantie für die korrekte Funktionsweise von Fremdsoftware - wie z.B. Microsoft Active Sync- kann nicht übernommen werden.Beachten Sie bitte, dass für die Panels nur Programme funktionieren, die auf der MIPS- oder RISC-Architektur aufbauen. 

Suchbegriffe:
Datentransfer

 Beitrags-ID:12933294   Datum:2003-03-20 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour