| --> --> -->
QUESTION:
Ma CPU S7-400 passe en RUN après une coupure de tension seulement
si le temps de coupure ne dépasse pas un certain temps. L’évènement
suivant est inscrit dans le tampon de diagnostic : Evènement -ID
16#4555 „Redémarrage impossible, car le temps de surveillance a été
dépassé".
REPONSE:
Contrôlez dans la configuration matérielle de la CPU, dans „Mise
en route après la mise sous tension" si vous avez configuré le
redémarrage et un temps de surveillance pour le
redémarrage.
Ce temps de surveillance signifie : Si la durée
de l’état HORS TENSION configurée ici a été dépassée, alors la CPU
restera en Stop avec le message cité plus haut.
Si vous ne souhaitez pas ce temps de surveillance alors
positionnez ce temps sur „0". Maintenant aucune
durée n’est configurés lors d’une coupure de tension.
Image 1 : Fenêtre de dialogue pour le
paramétrage des propriétés de la CPU
Informations :
La valeur entrée sera multipliée avec un
facteur 100 ms. Si par ex. une valeur 12 est entrée dans le champ
de saisie, un temps de surveillance de 1,2 secondes sera pris en
compte. (12*100 ms = 1,2 s)
|