|
DOMANDA
Dopo RETE OFF/ON, una CPU S7-400 si avvia solo se il tempo di
mancanza rete non supera un determinato intervallo di tempo. Nel
buffer di diagnostica si trova: Evento con ID 16#4555 "Riavviamento
non possibile perché il limite del tempo di controllo è stato
superato ".
RISPOSTA
Verificare nella Configurazione hardware se, come "Tipo di
avviamento dopo RETE ON", è stato progettato il riavviamento ed è
stato definito un "Tempo di controllo per il riavviamento".
Questo tempo di controllo significa: se la durata dello stato
RETE OFF supera il tempo di controllo qui progettato, la CPU resta
in STOP con la segnalazione in alto.
Se non si desiderava il tempo di controllo, impostare i il tempo
di controllo uguale a "0". In questo modo non ha luogo alcuna
sorveglianza della durata di "RETE OFF".
Figura 1 Finestra di dialogo per l'impostazione delle proprietà
della CPU
Avvertenza
Il valore numerico registrato viene moltiplicato con il fattore 100
ms. Di conseguenza con la registrazione di p. es. 12 si ottiene un
tempo di sorveglianza di 1,2 secondi (12*100 ms = 1,2 s).
|