Beitragsliste anzeigen
S7-400 CPU 41x -- Produktinformationen -- Hintergrund- und Systeminformationen
Welche Unterschiede gibt es zwischen den Produkten OPEN MODBUS / TCP Redundant V1 und OPEN MODBUS / TCP Redundant V2?
Welcher Unterschied besteht zwischen "normalem Routing" und Datensatz-Routing?
Welche SIMATIC S7-300/S7-400 Baugruppen unterstützen das NTP-Uhrzeittelegramm zur Synchronisation der Systemzeit und wie aktiviere ich diese Art der Zeitsynchronisation?
Welche Herstellerkennung, d.h. OUI (Organizationally Unique Identifier) verwendet die SIEMENS AG für die MAC-Adressen von netzwerkfähigen Geräten?
Was ist beim Hinzufügen oder Umparametrieren einer Komponente mittels CiR (Configuration in Run) zu beachten?
Welche IO-Controller und IO-Devices unterstützen die Funktionen IRT, priorisierter Hochlauf, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device und taktsynchroner Betrieb?
Welche Verbindungstypen/Protokolle werden standardmäßig von den S7-300/400 CPUs und den CPs unterstützt?
Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die Automatische Inbetriebnahme bzw. die Funktion Gerätetausch ohne Wechselmedium?
Verhalten der CPU nach Netz aus ohne Pufferbatterie
Peripherie-Adressierung bei DP-Slaves
Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die erweiterte PN-Diagnose bzw. was muss projektiert werden?
Was ist der Unterschied zwischen Neustart (Warmstart), Kaltstart und Wiederanlauf bei einer S7-400 CPU?
Welche SIMATIC S7-Baugruppen unterstützen die Funktion "Direkter Datenaustausch" (Querverkehr)?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet die S7-Basiskommunikation?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet die Globaldatenkommunikation?
Welche Beiträge behandeln konsistente Daten in Zusammenhang mit dezentraler Peripherie?
Welche Zusammenhänge gibt es zwischen Subnetzmasken und IP-Adressen im Hinblick auf Subnetting und Supernetting (Classless Inter Domain Routing CIDR)?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können?
CPU geht nicht in RUN
Welche Bedeutung hat der "Korrekturfaktor" auf der Registerkarte "Diagnose/Uhr" in den Objekteigenschaften der CPU?
Was ist Multicomputing-Betrieb und wo sind die Unterschiede zum Betrieb im segmentierten Baugruppenträger?
Unterschiedliche Angaben zum Offline-/Online-Speicherbedarf
Wie kann ich mir einen Überblick über das Speicherkonzept der S7-400 verschaffen?
CPU geht nicht in RUN
Bestellnummer:

FRAGE:
Meine S7-400-CPU läuft nach NETZ AUS/EIN nur dann an, wenn die Netzausfallzeit eine bestimmt Länge nicht übersteigt. Im Diagnosepuffer steht: Ereignis-ID 16#4555 „Wiederanlauf nicht möglich, da Überwachungszeitgrenze abgelaufen“.

ANTWORT:  
Prüfen Sie in der Hardware-Konfiguration, ob Sie als „Anlaufart nach NETZ EIN“ den Wiederanlauf projektiert haben und eine „Überwachungszeit für Wiederanlauf“ festgelegt wurde.

Diese Überwachungszeit bedeutet: Übersteigt die Dauer des Zustandes NETZ AUS die hier projektierte Überwachungszeit, so bleibt die CPU mit der obigen Meldung im Stopp.

Wenn Sie die Überwachungszeit nicht wünschen, so stellen Sie die Überwachungszeit „0“ ein. Nun findet keine Überwachung einer Dauer des "NETZ AUS" statt.

Bild 1: Dialogfenster für die Einstellung der CPU-Eigenschaften

Hinweis:
Der eingetragene Zahlenwert wird mit dem Faktor 100 ms multipliziert. Dadurch ergibt sich z.B. beim Eintrag 12 eine Überwachungszeit von 1,2 Sekunden. (12*100 ms = 1,2 s)

 Beitrags-ID:12797850   Datum:2002-09-02 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour