afficher la liste des articles
WinCC -- Configuration des alarmes et messages -- Configuration de Alarm Logging
Comment peut-on calculer la mémoire nécessaire pour un serveur ou un serveur d'archive central (CAS) ?
Comment est-ce que je peux générer un message dans WinCC, lorsque dans un Archiv-Backup, le chemin du Backup est inexistant ou lorsque le support de données est plein ?
Comment supprimer le message 1000915 "Adaptateur Terminal <Adresse MAC> déconnecté"?
Comment peut-on éviter que lors de l'appel de la fonction OpenPicture à travers LoopInAlarm tout l'écran soit recouvert?
Comment augmenter le timeout pour le démarrage et l'arrêt de l'Alarm Logging / Tag Logging ?
Quelle est la signification des messages "Tampon de transmission trop petit", "TagQueue overflow", "Des messages sont perdus" ?
Quelle fonction ont les différents types de variables dans les messages?
Comment est-il possible de laisser clignoter certains messages de la liste d’alarmes, jusqu’à ce que l’utilisateur les acquitte ?
Quels formats sont recommandés pour la définition des variables d’a larme?
Que faire quand des alarmes ne sont pas affichées en Runtime?
Est-il possible d'affecter les fonctions des boutons de la barre d'outils de l'OCX WinCC Alarm Logging à des boutons externes ?
Comment peut-on effacer une alarme individuelle d'une alarme groupée ?
Fonctionnement des alarmes en cas de modification du seuil limite de déclenchement
Quelles sont les précautions à prendre pour affecter des noms aux types d'alarme, aux classes d'alarme et aux alarmes groupées ?
Pourquoi le Bouton "Commentaire" de la barre d'outil de l'Alarm Loggin Control ne s'affiche t'il pas en mode RunTime ?
Afficher des valeurs de process dans Alarm Logging 
Comment est- il possible de modifier le texte d’état des classes de message de +, -, * en textes choisis ?
Comment vérifier dans la configuration de l'Alarm Logging si les variables d'alarmes, variables d'états et variables d'acquittement sont utilisées plusieurs fois ou si les variables d'alarmes n'existent pas?
Comment récupérer le texte d'alarme ou une valeur de process en Runtime lors de l'apparition d'une alarme pour laquelle l'action "GmsgFunction()" est activée?
Comment afficher et tracer les alarmes en Runtime?
Comment est défini le format d'affichage de la valeur d'une variable WinCC associée à un bloc texte utilisateur en Runtime dans une alarme?
Comment créer des alarmes dont le texte d'alarme est composé d'une partie statique et d'une partie variable ?
Comment apparaît l'état des variables d'état des alarmes et des variables d'état d'acquittement dans AlarmLogging?
Quels sont les états d'une alarme en Runtime?
Comment surveiller la place libre sur le disque dur à l'aide de la surveillance de seuil de l'Alarm Logging ?
Pourquoi un message d'alarme contenant "déjà définie sur une alarme" apparaît au démarrage du Runtime de WinCC?
Comment configurer des classes de message utilisateur?
Comment modifier le cycle d'acquisition de Alarm Logging ?
Comment utiliser la variable d'état d'une alarme?
Que devez vous observer en particulier avec la fonction "Loop in Alarm" ?
Comment exporter des textes d'alarmes, les modifier puis les réimporter?
Fonctionnement des alarmes en cas de modification du seuil limite de déclenchement
Nº de référence:

QUESTION:  
Comment les valeurs de déclenchement des alarmes sont-elles prises en compte par WinCC?

REPONSE:  
Si les limites sont modifiées de manière dynamique, ces changements ne sont pas toujours immédiatement pris en compte, de même que l’état des alarmes correspondantes. Les cas les plus significatifs sont decrits ci-dessous :

Dans le cas où vous avez configuré une limite supérieure dans Alarm Logging, cette limite peut être librement modifiée via une variable interne ou une variable externe.

Cas 1:
La valeur de la variable est inférieure à la limite supérieure. La limite supérieure est modifiée jusqu'à devenir inférieure à la valeur de la variable. Dans ce cas, il n’y a pas d’alarme générée tant que la valeur de la variable reste identique. Si la variable change de valeur en restant inférieure à la limite supérieure, aucune alarme n’est générée. C’est seulement quand la valeur de la variable dépasse la limite supérieure qu’une alarme est générée.

Cas 2:
La valeur de la variable est supérieure à la limite supérieure, et l’alarme correspondante est affichée par Alarm Logging. Si la limite supérieure est modifiée pour atteindre une valeur supérieure à la variable, l’alarme reste dans le même état. C’est seulement dans le cas où la valeur de la variable est inférieure à l’ancienne limite (valeur avant modification) que l’état de l’alarme est mis à jour. Si, pour des raisons techniques, il n’est pas possible d’affecter la valeur de la variable à l’ancienne limite, l’alarme peut être réinitialisée en verrouillant puis en déverrouillant l’alarme.

Information:
Le comportement décrit ici ne s’applique que pour des alarmes générées par WinCC. Si les alarmes sont issues des API S7 (par exemple ALARM + LIM_R) et que les limites d’alarmes sont modifiées, dans le premier cas une alarme est générée immédiatement et dans le deuxième cas l’alarme prend immédiatement l’état "partie".

Mots clefs:
Configuration d’alarmes

 ID contribution:12787304   Date:2002-09-30