Mostrar lista de artículos
ET 200M (módulos estándar) -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos
Configuración de módulos SIPLUS Extreme
¿Qué esclavos DP se pueden insertar y extraer en un sistema maestro PROFIBUS DP, utilizando la función CiR (Configuración en RUN), y qué modificaciones de la configuración están permitidas?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de PROFINET, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación en redes IWLAN, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de PROFIBUS, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Qué posibilidades existen para configurar las estaciones ET 200?
Los datos de parametrización de los módulos analógicos de una ET 200 no se aceptan si se utiliza un maestro ajeno
Configuración de la fuente de alimentación para una IMxxx en una ET200M
Los valores de entrada de una tarjeta analógica en la ET 200M valen 0 de forma esporádica
Configuración para la IM153-3 (ET200-M)
Opción de parametrización "Sustitución de la tarjeta en servicio" en una ET 200 M
La estación ET200M no arranca si se utilizan módulos vacíos
Configuración de la función "Cambio de módulo en servicio" y requerimientos del sistema
Señalización del registro "Parametrizar" en la configuración de módulos
No funcionan los canales de salida de la tarjeta SM 335
¿Cómo se calculan los tiempos para el servicio isócrono en la ET 200M?
No funcionan los canales de salida de la tarjeta SM 335
Referencia:

PREGUNTA:
¿Porqué no funcionan los canales de salida analógica de la tarjeta SM-335?

RESPUESTA:
Hay que tener en cuenta lo siguiente en la versión de producto 05 ó 5 de la tarjeta SM 335 (6ES7335-7HG01-0AB0):

Si en la configuración HW de la SM 335 se activan los canales 0 y 1, y se desactivan los canales 2 y 3, el canal 1 no funciona correctamente. El canal 0 trabaja bien, pero el canal 1 no da medida. Pero si se activan los canales 0,1 y 2, y se desactiva el 3, es el canal 2 el que no funciona correctamente.

Remedio:
Hay que activar los 4 canales de salida. Si algún canal no se va a utilizar, no hace falta conectarlo (dejar los pines abiertos).

Advertencia:
Con la versión de producto 7, los canales de salida se activan independiente unos de otros. 

 Nr. de identificación (ID):12559630   Fecha:2003-08-29