Description:
Un bloc qui contient des messages sous SIMATIC PCS 7 V5.x est le bloc "Alarm_8P" (SFB35). On peut y configurer 10 messages texte pour chacune des huit alarmes. Depuis que ce bloc a l'attribut "S7_alarm_ui", on peut seulement éditer l'évènement (Text3) et l'échelle de l'OS (Text2) dans le bloc. Texte1 (Origine) et Texte 4 et Text5 sont réservés. Cependant, Texte 6 et Texte10 peuvent être configurés comme on veut. Suivre les instructions suivantes pour Texte 6...Texte 10:
- Changer la vue en 'vue technologique'.
Fig 1 Vue Technologique ( 26 KB )
- Choisir le dossier qui contient le CFC a édité.
Fig 2 édition du CFC-Plan ( 22 KB )
- Ouvrir l'éditeur des messages en cliquant droit sur le dossier et choisir "bloc > Édition de message " pour ouvrir l'éditeur de messages de texte.
Fig 3 Edition de messages ( 58 KB )
Maintenant tous les messages des blocs de messages du CFC sont affichés. Ici on peut éditer Texte6 et Texte10.
Note: Plus d'information sur l'édition de messages entre ES et OS sur le FAQ-ID 680629 .
Mots clefs: Configuration de messages
|